尊敬的TI工程师,您好,
由于Ram和Flash大小的原因,我们想把协调器从CC2530换成CC2538的, 终端设备仍然计划使用CC2530。
请问
1. CC2538和CC2530是否会有兼容性的问题?
2. CC2538是否已经被最新的zstack支持?TI有没有提供了现成的xcl文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CC2538xFnn 是一款针对高性能 Zigbee 应用的理想片上系统 (SoC)。是可以和CC2530通信的。
针对 Zigbee Smart Energy 1.x,Zigbee Smart Energy 2.0,Zigbee Light Link 和 Zigbee 家庭自动化的完全软件支持。
您可以参考链接 http://www.ti.com.cn/product/cn/cc2538 有相关的应用文档
您好,开发套件我已经收到了, 自带的Per Test我也跑过了. 我不小心在烧录得时候选了 "Entire source file", 现在板子起来以后,LCD欢迎界面没有了,请问有什么办法可以把Reset回出厂设置?
我用SmarRF studio,测试过,RF功能是好的
Hi,Suasn Yang,我想再问问CC2538能不能跟其他厂家的zigbee芯片通信呢?比如ADI的ADF7242 ,Atmel的AT86RF233,它们间的通信协议能不能兼容的?如果不能的话有什么解决办法吗?谢谢。