This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2538 能否接受 CC2530的zigbee 数据

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2530

尊敬的TI工程师,您好,

由于Ram和Flash大小的原因,我们想把协调器从CC2530换成CC2538的, 终端设备仍然计划使用CC2530。

请问

1.  CC2538和CC2530是否会有兼容性的问题?

2. CC2538是否已经被最新的zstack支持?TI有没有提供了现成的xcl文件?

  • CC2538xFnn 是一款针对高性能 Zigbee 应用的理想片上系统 (SoC)。是可以和CC2530通信的。

    针对 Zigbee Smart Energy 1.x,Zigbee Smart Energy 2.0,Zigbee Light Link 和 Zigbee 家庭自动化的完全软件支持。

    您可以参考链接 http://www.ti.com.cn/product/cn/cc2538 有相关的应用文档

  • 您好,开发套件我已经收到了, 自带的Per Test我也跑过了. 我不小心在烧录得时候选了 "Entire source file", 现在板子起来以后,LCD欢迎界面没有了,请问有什么办法可以把Reset回出厂设置?

    我用SmarRF studio,测试过,RF功能是好的

  •  我猜你要的東西跟我一樣 應該是這個    http://www.ti.com/lit/zip/swrc272

  • 用SmartRF Flash Programmer erase程序再烧写就可以了

  • Hi,Suasn Yang,我想再问问CC2538能不能跟其他厂家的zigbee芯片通信呢?比如ADI的ADF7242 ,Atmel的AT86RF233,它们间的通信协议能不能兼容的?如果不能的话有什么解决办法吗?谢谢。