Other Parts Discussed in Thread: CC2538
在做CC2538时遇到如下问题,2538的硬件手册中只提供了部分引脚说明(如UART1 的,但是没有UART2的说明)。
1、 下载方式有哪些,如何实现?
2、 2线JTAG和4线JTAG区别?硬件电路?
3、 如果不使用USB功能,DVDD_USB、DGND_USB、USB_P、USB_N,这4个引脚如何处理?
4、 资料上写有,外设有2路UART,I2C,ADC,手册上没有注明(目前只知道PA0是RXD,PA1是TXD)。这些外设的引脚各是哪些?
5、 定时器的PWM输出引脚有哪些?
6、 资料上说,芯片含有上电复位电路,原理图中的nReset有何作用?
7、 将TI网站上提供的Gerber文件转化为PCB文件失败,能否直接提供PCB文件以便参考?