This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于CC2530射频设计的阻抗匹配问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2630

你好,

    最近进行CC2530项目的开发,目前产品设计原型已经完成,但是射频部分的性能如通信距离还不是很理想,估计PCB设计中的阻抗没有很好匹配导致的,这里有问题想请教下:
设计中,CC2530芯片两个射频引脚RF_N和RF_P,经过一个分立元件(电感电容)的巴伦电路将平衡输出信号转换为50欧姆非平衡信号。然后通过PCB板上的50欧姆印制传输线,输送给50欧姆天线。这里射频信号经过balun转换后,50欧姆非平衡输出->50欧姆PCB传输线->50欧姆天线,这部分比较清楚,只要控制阻抗,射频功率有效传输到天线的。现在问题是:

1)射频信号从芯片的RF_N和RF_P出来经过,经过分立元件转成50欧姆的非平衡输出,这里的阻抗匹配不是很明白。RF_N/RF_P到平衡-非平衡转换电路之间的PCB走线宽度大小,对信号传输效率的影响究竟有多大?是否会导致这一级阻抗不匹配,能否通过调节平衡-非平衡转换电路中的电感或者电容进行修正,具体应该如何调节。

2)射频信号从芯片的RF_N和RF_P出来经过,如果经过一个巴伦器件2450BM15A0002将射频信号转换为非平衡输出,则RF_N/RF_P引脚和巴伦器件之间的PCB走线应该控制多少欧姆?是否通过调节线宽达到匹配?应该如何调整才能匹配?


谢谢

  • Yao Murmur,

    射频性能不好还可以进一步诊断。看是天线没设计匹配好还是Balun结构单端输出的功率就小。然后可以有针对性的去改进。当然最简单的方法还是严格按照参考设计来做。

    1. 通过把差分线做得尽量短来控制差分走线的影响。线距参照参考设计就好, 不用精确去控制。

    2. 同上,参考Balun的参考设计,依然是尽量把差分线做短。Balun出来单端走线再控制在50Ohm. 

  • Hi Nutcracker,

         非常感谢你的回复,我还有个2点问题

    1. 芯片输出的差分线我可以layout的时候尽量做短,那差分线的宽度设置多少比较合适?我目前layout设置了0.15mm不知道是不是太小?

    2. 如果差分线的走线阻抗没有正确设置好,单端输出仍旧是50欧姆不变么?可否直接用网络分析仪测试balun出来单端的输出阻抗是不是达到50欧姆?

    thanks!

    murmur

  • 你好

         从芯片差分输出到巴伦单端输出,除了按参考设计来做,其他的不用考虑吗,如巴伦单端的输出阻抗有什么要求,还是输出功率要大等,我用的是 c1350

  • 因为TI的参考设计基本都是达到最佳射频性能的,所以一般建议最好直接使用参考设计

  • CC2652有参考设计吗?我参考的CC2630,layout时,参考设计没指出具体线宽,层叠,介质等影响Z0的参数。从参考设计图上看,RF-P/RF-N尽量短,巴伦那边的线款尽量粗(等于LC盘的宽度),仿真单端出来的Z0只有23.5ohm,买的棒状天线50ohm,通信距离还未测试,不知影响是否很大。
  • 发射功率设置0dbm,测试距离不超过20m,抬高到5dbm,通信距离基本没加,21m左右,请问如何下一版如何改进,参考设计没有棒状天线