hi,TI的工程师你好,我有如下疑惑
1,zigbee light link的组网流程是怎么样的,是它的网关发起的吗?
2,地址和信道Panid是那个设备决定的,它分配的地址会不回和ZHA的协调器分配的冲突
麻烦百忙中你帮我解答一下
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi,TI的工程师你好,我有如下疑惑
1,zigbee light link的组网流程是怎么样的,是它的网关发起的吗?
2,地址和信道Panid是那个设备决定的,它分配的地址会不回和ZHA的协调器分配的冲突
麻烦百忙中你帮我解答一下
建议您在 http://www.zigbee.org/Standards/Downloads.aspx 下载 ZigBee Light Link standard specification
您好 ,
我看了您给我建议下的那个zll标准,仍有以下疑惑:
1.启动一个新的网络的时候Ini t iator会产生一个network start request inter-PAN 命令帧,来启动网络如果信道等参数由Ini t iator决定的时候,是否选择启动的target也会给边自己的原本的参数,来加入这个网络,并由Ini t iator分配网络地址。
2.Ini t iator属于address assignment capable devices,那如果target也是。target地址的分配由谁来?
3.启动一个新的网络时是不是一定要启动两个设备Ini t iator和target,target是否一定要是router?
1, 是的,Target的地址是Initator给的,当Target拿到这个地址以后,会建立一个网络,然后Initiator会加入到这个网络里面。
2,如果Target是通过touchlink方式入网的,那么地址是有Initiator分配的。如果Target是以Classic Join方式入网的,那么地址是有其他的Target分配的。
3,有两种方式,1)Ini t iator和target通过touchlink的方式让Target建立网络。2)一个Target可以单独启动一个网络,比方说ZLL里面Bridge,本身可以建立一个网络。 确实是一定要Router。