This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!VV大神。还是不行,我的串口接收回调函数是采用网蜂的代码,如下,请问这个代码能配合Z-Tool使用吗?如果不行,那么正规的回调函数是什么?谢谢!
void MT_UartProcessZToolData ( uint8 port, uint8 event )
{
uint8 flag=0,i,j=0; //flag是判断有没有收到数据,j记录数
uint8 buf[128]; //串口buffer最大缓冲默认是128,我们
(void)event; // Intentionally unreferenced parameter
while (Hal_UART_RxBufLen(port)) //检测串口数据是否接收完
{
HalUARTRead (port,&buf[j], 1); //把数据接收放到buf中
j++; //记录字符数
flag=1; //已经从串口接收到信息
}
if(flag==1) //已经从串口接收到信息
{ //Allocate memory for the data
//分配内存空间,为机构体内容+数据内容+1个记录长度的数据
pMsg = (mtOSALSerialData_t *)osal_msg_allocate( sizeof
( mtOSALSerialData_t )+j+1);
//事件号用原来的CMD_SERIAL_MSG
pMsg->hdr.event = CMD_SERIAL_MSG;
pMsg->msg = (uint8*)(pMsg+1); // 把数据定位到结构体数据部分
pMsg->msg [0]= j; //给上层的数据第一个是长度
for(i=0;i<j;i++) //从第二个开始记录数据
pMsg->msg [i+1]= buf[i];
osal_msg_send( App_TaskID, (byte *)pMsg ); //登记任务,发往上层
// deallocate the msg
osal_msg_deallocate ( (uint8 *)pMsg ); //释放内存
}
网蜂的程序改了些内容,首先是波特率,流控等,而最重要的是他这个程序没有使用MT层的串口数据的格式,而ztools使用的就是MT的串口格式,所以,即使连上,我觉得,也得不到正确的信息
你好VV,
我最近在做cc2530和linux gateway之间的通信,在CC2530端烧写的是Z-Stack Home 1.2.2a.44539\Projects\zstack\ZNP,作为中心,另外一个cc2530 zigbee烧写的是Z-Stack Home 1.2.2a.44539\Projects\zstack\HomeAutomation\SampleLight,作为端节点。我希望通过中心节点去控制端节点。另外在网关端我安装了Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1,即TI的gateway上的SDK,现在我遇到了些问题:
网关上运行zigbeeHAgw出现“sleeping 6 seconds after reset... Using serial port: /dev/ttyXRUSB1”之后就不再向下执行了,似乎网关端的服务都没有正常启动,所以在启动”./start_application“之后也没有找到任何设备,我检查了,ttyXRUSB1端口是正确的,波特率也是对的,我这边把流控都关闭了的,请大神指点啊,小弟在这个地方一直下不去,先谢谢了。
我也遇到了这个问题。我烧写的是C:\Texas Instruments\Z-Stack Home 1.2.2a.44539\Projects\zstack\ZAP\ZNP-HexFiles\CC2530\CC2530ZNP-Pro.hex这个hex文件,查看了数据手册发现CC2530需要下拉P2_0脚选择通过串口连接。下拉P2_0后给CC2530上电,大约一分钟后再使用ZTOOL的“Tools”-》“Scan for devices”就可搜索到设备了。
需要注意的是:1,“大约1分钟”是因为,CC2530上电1分钟左右,串口会输出一串字符串,经过多次试验发现确实如此。
2,ZTOOL需要修改串口波特率之类的一些东西,我记得默认是38400,这个需要改成115200。