This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

无线传输方案

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

我打算想用CC2650做一套系统 ;只用两节5号碱性电池供电的话,一天大概发送100次打点信号,系统能否不换电池使用一年以上?  我查的资料觉得发送模块使用一年应该没有问题,但是接收模块我不知道怎么实现,因为不能真正的实现无线唤醒, SOS ,致谢!!

  • 您所说的无线唤醒是指通过无线信息将其从睡眠模式唤醒?一般来说,芯片进入低功耗模式时32M晶振是关闭的,所以很难实现无线唤醒

    建议您使用睡眠定时器进行唤醒

    能否描述下模块的工作环境?

  • 2.4G频带使用无线唤醒,需要对所在频带发出持续时间超过1秒钟的连续波,会对其它通信设备造成干扰,根据我国无线电管理的相关法律规定,这种应用可能存在违法行为。

  •     这两个模块说白了类似于对讲机的功能,  两个模块,用在两个距离几十米左右移动的车体上, 这个车子不是用电的,所用模块必须设计成电池供电的模式,并需要设计成本安的,同时不能经常的更换电池。

       如果接收端没有无线唤醒,我担心电池应该撑不了1年;

       并且发送端发送信号的时间是随机的,如果用睡眠定时唤醒的话,感觉不是很合适,可能有时候会丢失数据.