最近做了个试验,一个协调器,一个终端,协议是2.5.1a,在GenericApp上修改的,加密了,宏定义了NV_RESTORE,连续跑了2天,通道0x19,间隔距离不是太远,大约10米左右;
1.今天上午抓包发现,每隔断时间有beacon和beacon request 发出,不知道这个哪儿来的,为什么会有这个,试验环境比较干净,周边应该是
没有做ZigBee这块的,数据带上;
2.用Ubiqua抓包解析,到了第116行后,终端发出的data request 突然收不到ack回复了,好像是离网短线了,这期间设备都没有断电过,电压也是正常的,
过了大约1分多钟,网络有恢复了,不知道是什么情况引起的,求帮忙分析下!