This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于beacon,求分析下数据,谢谢!

最近做了个试验,一个协调器,一个终端,协议是2.5.1a,在GenericApp上修改的,加密了,宏定义了NV_RESTORE,连续跑了2天,通道0x19,间隔距离不是太远,大约10米左右;

1.今天上午抓包发现,每隔断时间有beacon和beacon request 发出,不知道这个哪儿来的,为什么会有这个,试验环境比较干净,周边应该是

没有做ZigBee这块的,数据带上;

2.用Ubiqua抓包解析,到了第116行后,终端发出的data request 突然收不到ack回复了,好像是离网短线了,这期间设备都没有断电过,电压也是正常的,

过了大约1分多钟,网络有恢复了,不知道是什么情况引起的,求帮忙分析下!

data.psd
  • 这个beacon request应该不是这个节点发出去的,因为节点data request的mac sequence number都是连续的。

    你把这个节点掉电,看看还有没有beacon request出来。

    收不到ack可能是因为信号差造成的,节点需要重新搜索网络入网。