Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
TI 工程师 您好!
我最近在用Z-Stack Home 1.2.2.42930里面的ZNP 来做接收,ZAP + ZNP的方式来进行zigbee组网应用, 目前在用z-tool工具来看 ZNP串口传出的数据,当ZNP初始化完后并建立网络,有新zigbee设备入网后会从ZNP串口发出一条这样的指令:
FE 0C 45 CA B3 82 D3 56 01 00 00 7A 13 00 00 00 5F FE 0C 45 CA B3 82 D3 56 01 00 00 7A 13 00 00 00 5F
SOF CRC
上面的 cmd0 0x45 cmd1 0xCA D3 56 01 00 00 7A 13 00 为节点的IEEE Adr
ZTOOL 中会显示该指令未支持的格式。
我查阅 CC2530ZNP Interface Specification.pdf 文档, 感觉与ZDO_ MSG_CB_INCOMING指令相似 如下图
但是 该指令的 Cmd1 0xFF 而我收到的为什么会是 0xCA, 查阅该文档,确实也没有找到有 0xCA 这条指令
请问这是什么原因?还请大神指点指点。
另外 节点入网成功后,我将节点的信息保存在协调器中,这样是不是每次就能自动识别该节点并能进行通信了?