This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Z-TOOL 接收到指令不能识别问题

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

TI 工程师  您好!

         我最近在用Z-Stack Home 1.2.2.42930里面的ZNP 来做接收,ZAP + ZNP的方式来进行zigbee组网应用, 目前在用z-tool工具来看 ZNP串口传出的数据,当ZNP初始化完后并建立网络,有新zigbee设备入网后会从ZNP串口发出一条这样的指令:

FE        0C 45 CA B3 82 D3 56 01 00 00 7A 13 00 00 00 5F FE 0C 45 CA B3 82 D3 56 01 00 00 7A 13 00 00 00            5F

SOF                                                                                                                                                                                                           CRC

上面的 cmd0 0x45       cmd1 0xCA          D3 56 01 00 00 7A 13 00   为节点的IEEE Adr

ZTOOL  中会显示该指令未支持的格式。

我查阅 CC2530ZNP Interface Specification.pdf 文档, 感觉与ZDO_ MSG_CB_INCOMING指令相似  如下图

但是  该指令的 Cmd1  0xFF    而我收到的为什么会是 0xCA,  查阅该文档,确实也没有找到有 0xCA 这条指令

请问这是什么原因?还请大神指点指点。

另外  节点入网成功后,我将节点的信息保存在协调器中,这样是不是每次就能自动识别该节点并能进行通信了?