• CC2630: 像sinffer一样监听某一信道上的交互数据

    Part Number: CC2630
    Other Parts Discussed in Thread: TIMAC,

    使用的是timac_1_05_02_43299的协议,能否像sniffer一样监听某一个信道上的交互数据?需要怎么设置?有没有可以用的参考

  • CC2630: SDK下载

    Part Number: CC2630
    Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

    CC2630的SDK那个版本都没有,请问什么原因

  • CC2630: zigbee运行一段时间后掉出网络,无法启动

    Part Number: CC2630

    TI工程师您好!

      我将80个cc2630的zigbee分成20组,每组一个coordinate三个route,20组网络都是用于串口透传的,每组的硬件设计和程序都是一致的,平均每天有4个route会掉出自己的网络,reset信号下拉正常,但还是无法加入网络,并且故障route一直处于寻找网络的状态,重新烧写程序后一切正常,运行一段时间后又出现掉出网络的情况。

      而后,我将所有的route都配置成end device ,掉出网络的情况有所改善,从原来都是route时的每天4个掉出…

  • CC2630: zstack_home_1_02_02a_44539示例无法导入CCS12.0.0

    Part Number: CC2630
    Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2652R

    在官网下载的zstack_home_1_02_02a_44539例程用CCS12.0.0打开时报错Import failed for project 'CC26xx' because its meta-data cannot be interpreted. Please contact support.,请问该如何解决呀。

  • CC2530: OTA相关问题

    Part Number: CC2530
    Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, , CC2630, CC2538, CC2650

    2630协议栈用的是 Z-Stack Home 1.2.2a

    产品准备添加OTA功能,但遇到了以下几个问题。

    1、在Documents中我找到相关OTA User's Guide,但该文档均针对的是CC2530/CC2538,想问这篇文档是否同样适用于CC2630,如不适用有无相关CC2630 OTA User's Guide作为参考…

  • CC2630: 各种工作模式下的功耗测试

    Part Number: CC2630

    我记得之前在官网上找到过一篇官方对cc2630不同工作模式下的功耗测试的文章,现在找不到了,有谁能提供一下吗?非常感谢!

  • CC2630: 射频性能测试结果不好

    Part Number: CC2630

    我司用CC2630制作的客户板,硬件测试发现射频性能结果很差,请问能联系谁进行优化和调试?

  • CC2630: CC2630能否与CC2530组网,用CC2630作为6LowPAN网关?

    Part Number: CC2630
    Other Parts Discussed in Thread: CC2650

    目前关于CC2630的开发资料非常的少,但是2630的资料显示可以作为6LowPAN网关,有没有大神解答下。能否用2530组建Zigbee网络,底层用IEEE802.15.4,用2630建立6LowPan网关,然后连接以太网。

  • CC2630: IAR调试HomeAutoation SampleDoorLock例程Hardfault

    Part Number: CC2630

    使用IAR调试HomeAutoation SampleDoorLock例程,想在task中使用sensor controller读取传感器数值。

    scif初始化代码部分出现Hardfault,具体位置在scifInit(&scifDriverSetup);中的osalEnableCtrlReadyInt();

    sensor controller的任务在空的IAR项目上能够正确读取数值,但是移植sample里出现Hardfault

    请问问题可能出在哪…

  • CC2630: z-stack build 时出现error

    Part Number: CC2630
    Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2650,

    使用win10系统,IAR 8.30.1 build homeautomation 中的SampleDoorLock时,z-stack组建报错:

    Error while running "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Boundary\Boundary.exe"-prj"iar"-chip"CC2650"-lcf…

  • LAUNCHXL-CC2650: cc2650打开Receiver On When Idle

    Part Number: LAUNCHXL-CC2650
    Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2630

    协议栈版本 zstackhome 1.2.2a

    ZStackCore-EndDevice

    RFD_RCVC_ALWAYS_ON=TRUE

    SampleSwitch_SmartRF06

    static void zswWriteParameters(void)

    {

    zstack_sysConfigWriteReq_t writeReq = {0};

  • CC2630: 两个CC2630 模块不组网通讯

    Part Number: CC2630
    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    有个需求是这样:

    CC2630 device采集温湿度,另一个CC2630 无线接收,通过UART发送给PC,他们之前不需要组网,绑定之类的,但是device 端数据采集上报后需要进入低功耗,请问这样的功能可以实现吗,参考范例有吗

  • CC2630: CC2630 烧录

    Part Number: CC2630

    在zstack_home_1_02_02a_44539中SampleDoorLock,包含application SamepleDoorLock和ZstackCore两部分,编译生成的output分别是SampleDoorLock.hex和ZStackCoreEndDevice.hex

    请问使用smartrf flash program2 工具烧录,是只要烧录SampleDoorLock.hex,还是两个都需要烧录

    1. 如果只烧录SampleDoorLock…

  • CC2630: 怎么配置工程和烧录

    Part Number: CC2630
    Other Parts Discussed in Thread: CC2650

    IC: CC2630

    SDK: zstack_home_1_02_02a_44539

    IAR: 7.4

    demo: SampleDoorLock

    问题:

    1. SDK下demo看起来都是CC2650的,直接打开demo编译后可以直接下载到CC2630,可以吗,还是需要配置什么参数

    2. 使用XDS110,IAR下载,会提示一下错误

    但是使用smartrf flash program2下载…

  • LAUNCHXL-CC2650: cc2630入网后关闭Data Request

    Part Number: LAUNCHXL-CC2650
    Other Parts Discussed in Thread: CC2650, Z-STACK

    硬件:cc2650

    协议栈版本:z-stack home 1.2.2a

    ZStackCore-EndDevice 

    SECURE=1
    MODULE_CC26XX_7X7
    xZDO_API_ADVANCED
    ZDO_API_BASIC
    CC26XX
    FLASH_ROM_BUILD
    USE_ICALL
    TC_LINKKEY_JOIN
    HAL_ASSERT_SPIN
    x…

  • CC2630最大一个数据包最大数据载荷是多少啊?

    Other Parts Discussed in Thread: CC2530

    在用2630与2530通信,不知道2630每发一个数据包,最大的数据载荷是多少啊?类似于低功耗蓝牙一样,一次最多是20。  哪本技术手册里会说明这个最大数据载荷啊?还有,2630与2530的最大载荷是一样 的吗?

  • 协调器运行一段时间后,无法转发数据

    Other Parts Discussed in Thread: CC2630, CC2530

    使用了ZHA1.22a协议栈,系统中有一个协调器(cc2530),十二个终端节点(cc2630),系统在上电后运行正常,但是运行一晚过后发现,其他有两个设备无法进行控制,通过抓包来看,数据请求包Data request正常,但是一个终端节点发送数据给另一个终端节点时,数据发送到了协调器0x0000地址,但是协调器0x0000地址没有转发这条数据到我们要接收的终端节点地址上。如果重新上电要接收的那个终端节点…

  • CC2630的PCB天线以及耦合电路的设计

    Other Parts Discussed in Thread: CC2630, CC2592, CC2650, TIDC-CC2650-CC2592-EMK

    你好,我最近要做CC2630的PCB实验板,来验证CC2630的zigbee性能,我想要传输距离远,能不能推荐比较好的PCB天线,以及耦合方式谢谢!之前买的实验板,传输距离很短。

  • CC2630 如何实现自定义串口升级

    Other Parts Discussed in Thread: CC2530, TIMAC, CC2630, CC2640, CC1310

    设备对外只有串口两根线,无法更改。协议栈一直使用TIMAC。 之前用CC2530时候参考它的bootloader实现了串口升级,在bootloader中下载更新,然后跳转到app运行。现在换成CC2630后没有找到串口的bootloader的参考,而CC2630自带的串口下载功能需要通过IO触发,而我们外部没有IO可控,只有TX/RX。并且协议也没法兼容。

  • CC2650的rfpacketTx无效

    Other Parts Discussed in Thread: CC2630, CC2650

    你好,我用CCS的APP Center下 载的数据包发送demo(rfPacketTx_CC2650DK_7ID_TI_CC2650F128),编译仿真没问题,下载进去后,指示灯闪烁(代表数据传输),可是我用CC2630监控相同信道却无数据(能收到其他无线发送的数据),请问是哪个地方出了问题呢,我该如何配置,我的模块不是官网提供的,是我淘宝买的,指示灯端口与串口都一样,可是我监控不到数据,还有硬件没坏,我用SmartRF…

  • CC2630/CC2650 ZigBee Z_Stack_Home_1.2.2例程问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2630, CC2530, Z-STACK

    下载的Z_Stack_Home_1.2.2,里面CC2630/CC2650平台的例程只能配置为End Device吗?CC2630/CC2650现在还不能组网,必须有CC2530 Coordinator的配合才可以使用吗?

  • CC2630低功耗如何实现的

    我已经编译了POWERSAVING的宏,在没有定义USE_ICALL的情况下,OSAL会调用osal_pwrmgr_powerconserve进入休眠,在定义了USE_ICALL的情况下,低功耗处理的函数在哪里,如何定义的, Power_releaseConstraint()?如果是的话个值的定义是什么

  • 802.15.4产品通信互通性

    Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2630, CC2530

    最近做6lowpan方面的东西,烧写的是同一个程序,发现cc2650和cc2630不能通信,但cc2650之间可以。是不是配置需要修改什么参数才可以? 另外cc2530/31,2538,cc2630/50之间通信也要有相似的改动?谢谢。

  • EndDevice掉线无法重连的问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC2630

    我使用的CC2630,TI-RTOS,EndDevice在掉线后,产生无法控制的问题。

    当掉线后,会自动重连,发送rejoin request,发现回复的是路由设备的rejoin response而不是协调器的rejoin response,问题原因是不是出现在这里呢,请问该怎么解决

    在我的另一个网络中,全部都是EndDevice,是没有出现不能控制的问题的

  • 终端RFD_RCVC_ALWAYS_ON=TRUE接收不到消息

    Other Parts Discussed in Thread: CC2630, TIMAC

    使用zstack_home_1_02_02a_44539下的ZNP,

    一个协调器,一个终端设备,期望终端设备能够实时接收协调器发送的数据,

    所以在终端设备配置文件znp_f8wConfig.cfg中设置RFD_RCVC_ALWAYS_ON=TRUE,

    协调器能接收到终端设备发送的数据,但是终端设备接收不到协调器发送的数据,请教是否哪儿还需要设置?

    协调器和终端设备都用的CC2630

1 2 3 4 5 »