• CC2530: CC2530 Z-Stack3.0 SDK在哪里下载

    Part Number: CC2530
    Other Parts Discussed in Thread: CC1352P,

    因为TI 在ZStack3.02 版本 ZStack3.0部分命令裁切阉割了,导致现在用CC1352P作为协调器(3.0ZStack)发出去命令给CC2530做路由器(3.02 ZStack) 无法响应,请问案例有cc2530 ZStack3.0 SDK下载

  • CC2530: Z-Stack 3.0 Z-Stack 3.02 回调函数数量不对等

    Part Number: CC2530
    Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC1352P,

    这是Z-Stack 3.02 版本的

    /*********************************************************************
    * ZCL General Profile Callback table
    */
    static zclGeneral_AppCallbacks_t zclSampleSw_CmdCallbacks…

  • CC2530: Z Stack3.0 协调器发送了一个Identify Query 命令给路由器,路由器在哪里有回调

    Part Number: CC2530

    Z Stack3.0 协调器发送了一个Identify Query 命令给路由器,路由器在哪里有回调,回调函数是什么?

  • CC2530EM: Z-Stack3.0 ZStack3.02

    Part Number: CC2530EM

    zigbee 3.0 做协调器,zigbee 3.02做路由器,不知道会不会影响通信组网,现在我就发现协调器不transport key 给路由器,

  • CC1352P: 协调器没有发送transport key

    Part Number: CC1352P
    Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, UNIFLASH

    我用CC2530做为路由器,CC1352P做为协调器,路由器加入协调器组建的中心信任网络,协调器不会transport  key 给路由器;CC1352P采用的是CCS ,zigbee 版本是3.0,不知道哪里禁止了

  • CC2530: 不下拉的情况下,IO如何初始化完为低电平

    Part Number: CC2530

    P0DIR |= (0x10 | 0x20);

    P0SEL |= (0x10 | 0x20);

    这样初始化完IO一直为高电平,不接下拉的情况下如何初始化完为低电平

  • CC2530: CC2530 PWM配置频率不成功

    Part Number: CC2530
    Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

    在hal_timer.c的HalTimer1Init中,无论怎么配置,定时器的标记输出设置(CLKCONCMD 5:3 )都是32M,目前占空比可调,但是这个频率一直不行

    void HalTimer1Init (halTimerCBack_t cBack)
    {
    T1CCTL0 = 0; /* Make sure interrupts are disabled */
    T1CCTL1…

  • HA中 IAS WD设备的实现?

    HA中WD设备的实现主要工作?

    (1)对CIE命令的处理?Start warning 和Squawk 

    (2)报警声音或者LED的处理

    谢谢指导

  • RE: ZHA Coordinator 如何控制ZLL Light/Philips Hue Light

    请问我在zha1.2代码中调用HalUARTWrite(0,data,5);给串口发数据,但是为啥没有输出呢?

  • 求教入网问题,入网冲突问题

    Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

    我们在Z-Stack Home 1.2.2a基础上开发。设备种类目前较多。目前测试发现有些router在线的时候,别的设备就入不了网,把它断电就可以了。

    跟踪发现设备停留在DEV_END_DEVICE_UNAUTH状态,收不到密钥。我们入网用的是ezmode.

    不知道是什么原因,目前主要找SimpleDescriptionFormat_t 中incluster 和outcluster,调整这些基本没有。

    还请大神们帮忙分析下…

  • 协调器发送configure reporting command的问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC2530

    大神们好,我想实现这样一个场景:手机app可以控制开关面板的打开和关闭,而手动打开和关闭控制面板,app又可收到反馈,及时更新app上的显示。这时就用到了zcl的configure reporting command的指令。

    我的平台是这样的:终端节点用的是标准的ZHA协议的设备。协调器用的是TI的cc2530,协调器上的程序是TI的znp,主控程序为TI的am335xsII,上面跑的是Linux开源的znp host…

  • RE: TI 推出基于标准ZigBee Home Automation网关方案

    您好,VV大神。

          我现在关于zigbee,主要有两个问题,希望您能帮我解答,非常感谢。

    第一,如何通过发送cluster command来控制设备?是通过Af_DataRequest指令来发送吗?

    第二,zigbee3.0兼容Home automation,那3.0如何体现其异于ZHA的地方?如何实现绿色能源?(通过修改协议栈吗?)ZB3.0和ZHA究竟是怎样的关系呢?

  • IAS ACE 簇 Arm命令使用问题

    假设现在有,3个IAS ZONE设备,它们分配到的zone Id分别为 0,1,2

    情景1:我想让0,1,2都处于撤防状态,应该如何设置

    情景2:我想让0,1,2都处于布防状态,应该如何设置

    情景3:我想让白天0,都处于布防状态,应该如何设置

    情景4:我想让夜晚0,1都处于布防状态,应该如何设置

    协议栈没有相关例程,是不是都是通过Arm命令来对CIE设置,CIE需要保存每个zone的Arm mode吗?

  • 关于trust center key

    请问用samplelight例程不改动什么就可以上电加入zha的网络吗,f8wconfig.cfg里面:-DDEFAULT_KEY="{0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0D}"是对的吗,现在我用这个例程编译选项SECURE=1 TC_LINKKEY_JOIN 老是加不进去可以从哪些方面入手呢,谢谢!

  • ZHA Coordinator 如何控制ZLL Light/Philips Hue Light

    Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2531, CC2592, CC2530

    ZHA Coordinator 如何控制ZLL Light/Philips Hue Light

    缩写:

    ZHA: ZigBee Home Automation profile

    ZLL:  ZigBee Light Link profile

    TCLK: Trust Center Link Key

    1. 为什么ZLL 灯加入ZHA网络

    在ZLL网络中,设备支持两种方式Join…

  • ZHA问题求助

    Other Parts Discussed in Thread: CC2530

    你好,我有一套cc2530的开发板,然后我买了别人家的智能产品,是一款使用Zigbee Home Automation协议的门磁,准备用cc2530接收门磁的数据。

    我参考了Home Automation Profile的文档,觉得这个门磁应该属于Simple Sensor这种设备类型,因为这个门磁只是在开关门的时候发数据,不接收数据。

    最终门磁节点入网成功。但是每次模拟开关门,让门磁发射信号的时候,我用Packet Sniffer抓包…

  • 【请教】基于ZigBee Home Automation 1.2网关方案 Z-Stack linux gateway技术问题

    Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

           基于ZigBee Home Automation 1.2网关方案 Z-Stack linux gateway只能运行在BeagleBone Black硬件平台?

    可以移植到其他硬件平台吗?  需做如何处理?

                                                                                                                                                                          谢谢

  • cc2538 USB 用作串口问题

    Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2538

    在Z-Stack Home 1.2.2.42930上,2538的coordinator,在otpions选项中加入HAL_UART_USB, 编译通过后,烧录代码。

    上电后用usb线直接连接单独的CC2538EM小板(跳线帽正确),在windows的管理窗口中,可以看到ti cc2538 usb cdc serialport 出现一下 ,然后就消失。

    已排除程序复位的可能,而且用znp的方式,usb的串口在windows下又没有问题…

  • 86型墙面板,3键控制3个灯. 是否是定义3个端点号,比如端点8,端点9,端点10进行发命令进行控制, 因为HA1.2协议命令没有区分按键的参数?

    86型墙面板,3键控制3个灯. 是否是定义3个端点号,比如端点8,端点9,端点10进行发命令进行控制, 因为HA1.2协议命令没有区分按键的参数?

    HA1.2代码通过调用: zclGeneral_SendOnOff_CmdOn( endpoint, &zclSampleLight_DstAddr, FALSE, 0 );                  //开灯

    3键的86型墙面板,如何区分进行控制3个按键控制不同的灯泡? 是不是3个按键分别对应注册3个不同端点号?

    万分感谢!!!

  • RE: ZHA Coordinator 如何控制ZLL Light/Philips Hue Light

     你好我用的你们zha版本是1.2的,我加了些打印信息,HalUARTWrite(0,data,5);//向串口写一个字符串:但是都没有打印出来,请问是是什么问题呢?

  • RE: 基于TI的ZHA代码,能让飞利浦的ZLL灯加入网络并进行控制吗

    你好,W,我现在用的海尔的智能家居产品,包括灯,插座等,

    1、现在想把灯换下用飞利浦的HUE可以吗,

    2、还有飞利浦的hue应用层和海尔的应用层兼容吗,飞利浦的hue的服务器和海尔的服务器不是一个,用海尔的手机app不能控制飞利浦的hue。?abc.138.xyz@163.com  谢谢

  • Z-Stack Home 1.2.0的串口使用问题

    Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

    使用Z-Stack Home 1.2.0提供的例子,使用SampleSwitch的协调器coordinatorEB程序,控制SampleLight的RouterEB程序,通过SampleSwitch上的按键控制SampleLight上的led是没问题了,我现在想在这个程序上添加串口控制,用串口发指令给SampleSwitch,然后协调器再通过无线发命令给SampleLight,请问一下在SampleSwitch中怎么添加串口程序…

  • ZHA 协议和Z-STACK 是一个东西吗 ,cc2530支持ZHA 协议标准吗

    新人不是很明白zha协议标准,找不到资料,有没有大神指点下

  • CC2530 可编程发射功率

    Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

    各位:

                       你们好!

                       在Z-stack Home 1.2.0协议栈中,将FSCTRL = 0xF5,TXCTRL = 0x74, TXPOWER=0xF5,本想这样设置:发射时模块功率能和datasheet上一致,如下图所示,但是实际万用表测量值9mA左右

                   1、   请问这是怎么回事?(此时接收器空闲时不开启)

                    2、此协议栈支持MESH网络吗?若支持,如何配置网络…

  • 添加IAS Zone设备问题

    添加IAS Zone设备的时候,IAS Zone会发送EnrollRequest请求,然后在IAS CIE这边会进入回调函数(根据例程上的是zclSampleCIE_EnrollRequestCB这个函数)。

    但是不正常的是,每隔10秒进一次zclSampleCIE_EnrollRequestCB,每进一次这个函数,就分配一个新的zoneID,(zoneID从0,1,2,3.。。。一直增加)。

    正常来说,添加设备的时候,应该只收到一次EnrollRequest请求,不知为什么每隔10秒收到一次?…

1 2