Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
我想在 CC2350R5 上实现通过 Zigbee 发送自定义长度数据的功能,但我不知道如何在 CCS 平台中启动。您能提供一些例子吗?
P1_0引脚用于软件模拟IIC 数据线SDA时会出现在等待从机应答的时候SDA脚会出现几十纳秒的高电平 非应用程序造成,如果将引脚改为P0_7脚就不会出现这个情况请问时什么原因呢?
P1_0脚是有什么特殊的地方吗?希望得到你们专业的解答。另外我看到以前有人提过相类似的问题主要是在P1_0 和P1_1引脚上模拟IIC时序出现了问题。这个问题最终是怎么解决的呢?他们的问题在论坛上提出的时间已经很久了一个是五年前一个是八年前。下面是相关链接依然没有找到明确的答案…
请问一下为什么我买的Zigbee模块组不了网,我用的是Zstack2.5.1,我把我自己的程序烧录在其他的Zigbee的板子上面都可以正常组网,就是烧录在这个ZIgbee的模块上面组不了网
使用IAR xxx IDE 编译一个案例项目,出现了如下的报错。IDE是网上找的安装默认路径,没有修改,硬件是TI CC2530。
非常希望得到帮助,我是一名大三的学生,之前只是接触了stm32和esp32,由于课程设计接触的TI CC2530。然后就遇到这样的问题,非常希望得前辈和大佬的帮助,谢谢。如果还需其他信息,我可以提供。
我们本来用的是买的开发板的CC2530+CC2591,是可以组网和通信的。
新的版本里,我们把放大芯片换成了CC2592,并使用了官方推荐的电路:https://www.ti.com/tool/CC2530-CC2592EM-RD
软件里,我把对应的en引脚也做出了修改,OBSSEL4 -> OBSSEL0 :
:
终端节点以timer1的休眠时长进行休眠,唤醒后向父节点发送数据,收到父节点的数据确认帧之后,再发送Data Request数据请求,父节点在发送给终端指令,直到终端接收到这个指令之间,
实际上是有timer1这样一个时间间隔,如果终端的休眠时长很长的话,那么这个时效性就很差了,而且这个时间内的电流会一直处于8ma左右而不进入休眠.
终端节点循环向协调器发送数据时,终端节点和协调器的组网断开了,重启终端节点也不能加入协调器的网络只有重启协调器才可以重新组网,但是看OLED屏幕显示协调器的网络还在,不知道是不是协调器把组网的这个网络解散了,还是说单纯把终端节点踢出了组网网络
CC2530芯片准备实现串口更新程序,参考Serial Boot Loader for CC253x.pdf 文档,新建立了一个最小功能在没有中断情况下可以更新程序;
当程序代码增加一段中断代码时候在通过串口更新就会提示 Load lmage Did Not Finish Successfully
请教一下这个是什么原因啊,难道更新的APP程序不能有中断吗?
更新app程序是用TI工具 SerialBootTool