工具与软件:
大家好!
当前 OUT1和 OUT2上面临怪异的示波器迹线…
工具与软件:
大家好!
当前 OUT1和 OUT2上面临怪异的示波器迹线…
工具与软件:
您好、支持团队
关于 DRV8244H-Q1 EVM 我们是否具有 OCP/电池短路或 GND…
您好、我在设置电路板时需要支持。 我已经使用 Arduino 引脚连接了评估板…
作者:Holly Hong
在聚合酶链式反应(Polymerase chain reaction, PCR)设备中,需要通过控制试管内的温度使得管内的DNA进行高温变性(将DNA解螺旋为双链DNA)、低温退火(将引物与模板DNA进行互补配对)、中温延伸(在恒温的作用下进行扩增)。图1展示了NDA复制的温度控制周期。
图1 PCR的温度控制曲线
PCR设备中设备升降温速度和温度控制精度是很重要的指标。不同于传统的水浴加热…