Other Parts Discussed in Thread: IWR1642
我想实现dca1000+iwr1642通过udp在matlab上实时采集数据,为什么dca1000的网络ip连接不上。按照手册配置好了dca1000的采集板和网络连接ip地址,通过mmwave studio可以正常采集数据。
我想实现dca1000+iwr1642通过udp在matlab上实时采集数据,为什么dca1000的网络ip连接不上。按照手册配置好了dca1000的采集板和网络连接ip地址,通过mmwave studio可以正常采集数据。
工具与软件:
您好!
客户想知道 TX 是否关闭或不在空闲时间内、请帮助检查并回复、期待您的回复、谢谢。
Andy
IWR1642+DCA1000
mmwave studio Sensorconfig 中设定RX Gain 为30dB,RF Gain Target为30dB,采集出来的数据幅值很小,ADC远没有饱和,我想提高天线增益,最大能设置成多少
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1396251/iwr1843boost-vital-signs…
工具与软件:
我们的应用要求是测量大型机械设备沿直线行进的距离、检测距离超过300米、精度达到毫米级…
IWR1642的 两个发射天线能同时发射吗? 如果可以的话,该如何设置呢?
亲爱的工作人员你好:
最近在学习IWR1642或其他体制的毫米波雷达的过程中,我发现,以往都是使用IF信号,即发射信号与接收信号进行混频得到的信号,进行距离速度角度分析。
但是困扰我的问题是,我们是否直接可以获取发射信号、接收信号,先不进行混频?
工具与软件:
您好!
我的任务是计算物体的 RCS、并对单元转换感到困惑:
1dB 至线性标度
转换为瓦特
为3.dBFS 转换为瓦特
4. m2至…
当我使用IWR1642芯片,将idle time 配置为3us的时(图一),芯片在idle time期间并不能进行turn off TX 的操作,即在chrip 与chrip之间并不能进行turn off TX turn on操作(图三)?
最近在用IWR1642设计项目,很关注连续发射一段时间以内的射频能量,想请教大家,这个图中的idle time中的turn off TX,是物理上就把芯片的TX关断了吗?因为idle time 只有3us,没有设备能测到,不确定芯片是否真的物理上关断了TX,turn off TX 之后芯片就没有射频信号辐射出来???
工具与软件:
您好、是否有示例可以测量河流水位/水位和河流表面速度、这与下面的屏幕截图类似?