想请问一下大家在利用mmwave studio 连接6843aopevm与DCA1000是,SPI connected 出现错误,能帮我看一下是什么问题吗
mss与bss可以正常载入,用的模块如下:
更新-12/31/2020:该限时促销活动现已结束。感谢您对TI.com的支持,后续将推出更多不同产品折扣活动,请您持续关注。
TI.com 值购,便利直达。在这里,您可以获取海量正品现货并享受超值线上价格*。从设计初期到量产阶段,TI 可满足您的购买需求——人民币交易结算、增值税发票开具、多样化支付方式(包括银联企业/个人网银、支付宝、微信支付)、选购剪切带、完整卷带、定制卷带和订购预发布产品…
TI专家:
您好,我参考IWR6843AOPEVM的PCB参考设计PROC091做了一版PCB,最后发现买到的芯片和手上的开发板不一样,手头开发板的芯片大致如下(Mark为XIWR6843 97P1KCQ 60GHZ ALB 。Pin A1是参考PCB文件标注的):
实际买到的芯片标注如下:
其中金色为天线,圈和原点貌似是标志点。Mark为XIWR6843 QG ALP…
你好,
请问,IWR6843AOPEVM板子 6843芯片背部 “白色的软体部分” 和 '黑色的硬壳部分' 各是什么散热材料?
谢谢。
在昨天,我先是在win7系统的电脑上使用离线版可视化工具mmWave_Demo_Visualizer 3.4.0对IWR6843AOPEVM板子进行操作,这时操作一切正常,可视化工具也有正常的数据显示,然后我换到了一台win10系统的电脑上也是准备用离线版可视化工具mmWave_Demo_Visualizer 3.4.0对IWR6843AOPEVM板子进行操作,但是当我用USB接口将板子和win10系统的电脑连接以后…
更新-7/31/2020:该限时促销活动现已结束。感谢您对TI.com的支持,后续将推出更多不同产品折扣活动,请您持续关注。
TI.com 值购,便利直达。在这里,您可以获取海量正品现货并享受超值线上价格…
您好,我们刚买一块iwr6843AOPEVM和一块MMWAVEICBOOST,目前遇到的问题是:
(1)直接使用USB连接IWR6843AOPEVM,电脑检测不到com端口;
(2)直接使用USB连接XDS110_USB和FTDI_USB,电脑检测不到com端口;
(3)使用XDS110仿真器连接MMWAVEICBOOST的JTAG…
1、感觉IWR的例程还是比较少,请问除了mmwave_industrial_toolbox里面labs文件夹下面的例程以外还有其它相关的例程可用吗?
industry toolbox中包含各种应用的demo…
最近到手IWR6843AOPEVM,驱动装好了,但是使用最新的3.3.0版mmWave demo visualizer显示不支持,请问怎么才能使用呢?,以前使用过LTS的版本连过IWR1443没问题、