请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-0072…TLV320AIC3104+TAS5411
1、配置成PCM(TDM)模式,贴了C4620,输出有噪音,去掉C4620后无噪音
2、配置成I2S模式,贴了C4620,无噪音。
3、TI的EVM上也有C4620这颗电容,请问这颗电容的作用是什么?为什么会带来噪音呢?
远程信息处理控制单元(TCU或T-BOX)是一种嵌入式车载系统,可应用于车辆的无线跟踪与通信等领域。
在本系列的文章中会依次对以下主要模块进行详细介绍:
第四节:紧急呼叫单元;
第四节 紧急呼叫单元
紧急呼叫单元eCall(Emergency Call)是T-BOX的重要组成部分,当汽车在行驶过程中发生意外事故时,eCall通过移动电话和卫星定位功能,与救援中心建立联系并及时调动救援服务,从而挽救生命。
图- 1
…