Other Parts Discussed in Thread: TPS2121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 我们正在使用 TPS2121 (具有无缝切换的电源多路复用器)对主电源和辅助电源组合中的两个输入电源进行电源多路复用。
在从主输入源转换到次级输入源期间存在干扰、而重新插入主源时、转换是无缝的。 因此、当从主要输入源切换到次要输入源时、电路会重新启动。
每个输入源的电池电压为7.4V、负载电流约为1.2A。
PR1处的电压为1.81V、CP2处的电压为1.211。
请推荐可消除干扰的解决方案并提供从初级侧到次级侧的无缝切换、反之亦然。