This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40z80-CALIBRATION

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451763/bq40z80-bq40z80-calibration

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

你(们)好  

我使用 BQ40Z80 IC 设计了一个新的5S1P 智能包。

我们已将该设计与电池组集成在一起。 当我们尝试进行学习循环时、我们面临着下面给出的评论。

1.电量监测 IC 能够检测到设备并显示正确的电池引脚电压,两个电池组电压都完全错误(引脚电压约为18V,但电池组电压显示为23V )。

2.当我们尝试校准时、也没有显示正确的值、当我尝试对电池充电/放电时、电池组没有充电或放电。

请帮助我们继续讨论这一问题。

此致

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    Unknown 说:
    1.电量监测计 IC 能够检测到设备并显示正确的电池引脚电压、两个电池组电压都完全错误(引脚电压约为18V、但电池组电压显示为23V)。

    只需确认、在外部测量时、PACK 引脚电压显示为18V、在 bqStudio 上、它被读取为23V? 如果可能、您能否共享电量计设置的.gg 文件、如何进行校准?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在电量监测计窗口中、我们可以看到正确的电压(全部5个电芯之和)。 但电池组电压显示为23V。

    e2e.ti.com/.../5s1P_5F00_gasgauge.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    此时从 PACK 引脚物理测量的电压是多少?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    测量时显示大约23V、在电量监测计中、我已经校准、然后 GUI 中的值发生了变化、但电池组引脚显示23V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的澄清。 如果正在使用 bqStudio 校准窗口、您能否按照以下过程查看给定的值?

    https://www.ti.com/lit/an/slua868/slua868.pdf?ts = 1734536425067&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们试图给出命令、但命令失败、因此我无法发送制造商命令。

    仅减去燃油表窗口、发现显示的值正确。

    请做必要的进一步。

    此致

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    尝试发送命令时、电量监测计处于什么安全模式? 如果电量监测计是 SEALED、则需要 UNSEALED 才能使用制造商命令。

    此致、

    Anthony