Other Parts Discussed in Post: LP5907, THS3120, OPA552, OPA564, OPA211, OPA228, OPA189, OPA656, THS3120EVM

  

作者:Hao Wang   深圳模拟工程师

PSRR是什么

PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波和输入纹波的对数比,单位为分贝(dB)[1],其计算公式为:

                                                     

式中:

 :输入电压中纹波峰峰值

 :输出电压中纹波峰峰值

从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。

PSRR测量原理

在LDO输入的直流电压Vin_DC中叠加一定频率且峰峰值为Rippleinput的交流电压Vin_AC(交流电压峰峰值一般为数百毫伏),然后测量LDO输出电压中Vout_DC的交流电压Vout_AC峰峰值Rippleoutput,最后利用公式1计算出在该频率下的PSRR。

LDO的输入电压在测试中需要满足以下条件:

  1. 输入电压最大值不能超过LDO的最大工作电压。
  2. 输入电压最小值大于LDO输出电压与压降之和。

PSRR测量原理十分简单,但是在实际测量的过程中却发现并不容易,主要体现为:

  1. 如何在直流电压中叠加交流电压呢?具有偏置电压功能的信号发生器好像可以满足要求,但是信号发生器最大输出电流一般为数十毫安,如果要测量输出为150mA的LP5907便无法满足要求。
  2. 如何测量LDO输出电压中交流电压峰峰值呢?一般的示波器只能测量到毫伏级电压,当LDO的PSRR为60dB时,输出纹波通常小于1mV,示波器就无法准确测量了。

针对以上两个问题,本文将介绍相应的解决方法。

输入直流电压叠加交流电压

1.       输入注入器

使用专业的输入注入器,比如J2120A,带宽10Hz-10MHz,直流电压最大值为50V,输出电流可达5A,配合网络分析仪分别测量LDO输入和输出的交流电压,利用软件绘制出LDO在设定频率范围内的PSRR。

图1 输入注入器和网络分析仪测试PSRR

2.       加法运放电路

使用运算放大器设计加法电路,将直流电压和交流电压叠加在输出端。运放的选择需要满足以下几个基本条件:

1) 运放的带宽满足LDO测试范围。

2) 运放的最大输出电流不小于LDO最大输出电流。

3) 运放的输出电压范围覆盖LDO的输入电压范围。

TI满足以上要求的运算放大器有许多,比如OPA552、OPA564、THS3120等,加法电路图如图2所示(R1=R2),该电路的最低截止频率由C1和R1所决定[2],最高截止频率由运放的带宽所决定。

图2 加法运放电路

如果信号发生器直流偏置电压最大值满足测量需求,也可以将运算放大器设计为电压跟随器。用该方法在测量PSRR时要去掉LDO的输入电容,避免运算放大器不稳定。

 

3.       LC节点法

利用电感和电容实现直流电压和交流电压叠加的方法如图3所示,该电路的最高频率由L1和C1所决定,最低频率由C1所决定。

图3 LC节点法

LDO输出交流电压测量

1.       示波器测量

对于一般的示波器可以测量到毫伏级电压,当LDO的PSRR不高于40dB~50dB时,如果输入交流电压峰峰值为1V,那么LDO输出中的同频率交流电压峰峰值为3mV~10mV,可以用示波器直接测量。

2.       放大器和示波器测量

当LDO的PSRR大于50dB时,由于输出纹波幅值通常小于1mV,无法利用示波器直接测量。这时可以考虑使用运算放大器将LDO输出交流电压放大100倍甚至更高,在设计运放时需要考虑:

1)      LDO输出有直流电压,电路需要将直流电压去掉。

2)      放大电路自身产生的噪声要远远小于放大后交流电压。

3)      运放输入失调电压不能太大,否则经放大电路放大后会输出很大的直流电压。

4)      放大电路的带宽满足LDO的PSRR测量频率范围。

因此在设计时可以选择低噪声、低输入失调电压和高带宽的运算放大器,比如OPA211、OPA228、OPA189等。放大电路如图4所示,该电路的最低截止频率由C1和R1所决定,最高截止频率由运放的带宽所决定。

图4 放大电路

3.       频谱分析仪测量

频谱分析仪可以测量微伏级电压信号,可以配合使用高阻抗输入探头来测量LDO输出交流电压。但是频谱分析仪高阻抗输入探头通常比较昂贵,一般实验室并没有配备,这时可以考虑用运算放大器搭建一个高输入阻抗探头,可参考Steve Hageman在扩展射频频谱分析仪可用范围的高阻抗FET探头[3]中提到的电路,如图5所示,运算放大器可以选用OPA656。

图5 高阻探头电路

PSRR测量

本次测量的LDO是TPS7A4901,将TPS7A4901EVM的输出电压重新设计为1.2V,输出电容改为10uF。采用THS3120作为直流电压和交流电压叠加电路,利用THS3120EVM并将其改为图6所示的电路。选用OPA211设计为图7所示的100倍放大电路。

图6 THS3120直流电压和交流电压叠加电路

图7 OPA211放大电路

THS3120和OPA211供电电压为±15V,THS3120直流电压为3.2V,交流正弦电压为1kHz且峰峰值为1V。 TPS7A4901输出电流为150mA,NR/SS脚电容和前馈电容未接。图8为LDO放大后输出纹波和输入纹波,图9是TPS7A4901放大后输出纹波FFT变换。

图8 LDO放大后输出纹波(黄线)和输入纹波(蓝线)

图9 TPS7A4901放大后输出纹波FFT变换

从图9中可以得出在1kHz时的输出纹波幅值为-26.46dbV,换算成未放大LDO输出电压中1kHz纹波峰峰值为0.95mV,利用公式1可得出PSRR为60.4dB,与datasheet中62dB较为接近,改变交流电压频率还可以测量在不同频率下的PSRR。

如果使用输入注入器和网络分析仪可以方便得测量出LDO在设定频率范围的PSRR曲线。如果没有输入注入器和网络分析仪,可以选择上诉所列举的输入和输出的一种组合,然后设定一个频率,测量输入输出电压中交流电压幅值 和 ,利用公式1得出PSRR,然后改变输入交流信号频率重复测量,最终得到整个频率范围内的PSRR曲线。

参考文献

[1]    Understanding power supply ripple rejection in linear regulators, http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slyt202/slyt202.pdf

[2]    LDO PSRR Measurement Simplified, http://www.ti.com/lit/an/slaa414a/slaa414a.pdf

[3]    High-impedance FET probe extends RF-spectrum analyzer's usable range, https://www.edn.com/design/analog/4322333/High-impedance-FET-probe-extends-RF-spectrum-analyzer-s-usable-range

  • 4 评论
  • 0 名在线用户
Anonymous
  • 很棒的文章,即使现在看仍然具有很好的参考意义;

    补充一点注意事项,来源于网络:

    1. 测试时应首先使用示波器观察 LDO 输入端交流电压波形是否正常;
    2. LDO 电路最好按数据手册,加相应的电容去耦,但使用运放方法测试时,需要去掉 LDO 的输入电容,避免运放不稳定(测试中还是带了0.1uF);
    3. 如果使用注入器(如J2120A,特别注意:Bode 100仪器一般配置的为B-WIT 100,此为信号级注入变压器,无法承载大电流,也不适用于PSRR测试),输出电压有衰减,则电压需要适当增加;
    4. LDO 的输出负载不要用电子负载提供,建议用功率电阻(实际测试中如果使用电子负载,会引入电子负载的噪声);
    5. 输出使用接地弹簧探头以降低噪声;
    6. 搭配Bode 100测试PSRR更方便,可以获得不同频率的电源抑制比(扫描前采用固定频率,示波器交叉校验);
    • 您好,请问使用输入注入器这种方法测试PSR的时候,需要去掉或者减小LDO的输入电容吗?文章中没提到,但是我在实际测试的时候发现,使用输入注入器(型号就是J2120A)时发现,如果输入电容比较大,比如1uF,那么注入的信号在1MHz附近或者更早,就会发生失真,测试结果会跟Datasheet的对应不上。请问这个问题怎么解决呢

    • 表述的非常详细。实际使用过程中,还是会有不规则的噪声传入。

      • 非常详细和专业的测试指导,可以直接做成指导书了.赞.

        x 出现错误。请重试或与管理员联系。