请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
实际上、该应用手册非常奇怪、电路使用 CFA THS3120进行此操作? 实际上、可能需要一个具有50欧姆输入电阻器的 VFA 来终止射频源。 输入端的 R 可能是它们试图提高噪声增益吗? 这不适用于终审法院。
如果您希望+/-15V 低噪声 VFA 具有大量直流偏置范围、请尝试使用输入电阻为50欧姆的 THS4021、输入端没有电阻器、反馈为1k 欧姆-在负载就位时进行仿真…