https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382246…
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1310468/opa567…
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers…
您好、专家!
请找到以下标签副本并解释 SWR 是什么意思?
此外、请验证器件标识是否内联 TI 要求…
OPA564做恒流源驱动LD时,输出VOUT和TFLAG、IFLAG都发生震荡,VOUT输出成了方波。且发现震荡和RSET的值相关。这个可以断定不是散热引起的,想请问下排查的方向,谢谢!
您好,Ti专家
我们使用OPA564产生-0.5V到-3V的输出,输入采用的是DAC控制。我们发现上电后OPA564就开始发热,开始怀疑是上电DAC就输出了导致功放输出而发热,
但是我们去掉R198后,功放还是同样的发热,请问这种状况正常嘛?OPA564这部分的原理有上面问题嘛?
您好 JQ、
请查看我对您问题的回答:
我的第一个问题是 OPA564是否也是一个选择? 我的主要关注点是它的 GBW、即17 MHz。 假设增益为20、则 BW 为17M/20=850kHz、这是否意味着它仍足以满足此应用需求(100kHz-200kHz)?
前面可能会出现一个问题、导致您无法在应用中使用 OPA564。 额定最大工作电压为24V 或+/-12V。由于应用需要12Vpk…