Thread…
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386958/opa189-opa189…
工具与软件:
您好!
请确认 OPA211IDGKR/OPA211IDGKT 端子上的铅涂层 。 联系 TI…
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1350391/opa211-opa211
器件型号:OPA211你好
我订购了器件号 OPA211AIDR 、从数据表上看到的器件标识应该是 OPA 211 A 、但我们收到的器件已标记
TI OPA
211 K
42CFED
由于器件与数据表上显示的器件标识不匹配…
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1314025/opa211-opa211
器件型号:OPA211尊敬的诸位:
出于布局原因、我需要将 PIN_1与 OpAmo OPA211的 PIN_2连接起来…
我在使用OPA211时,+5v单电源供电,输入端接入200mV直流电,,输出端测到400mV左右,disable 运放以后,输出端测到0v,但是如果此时继续增加输入端电压,就会发现输出端还是能测到电压,输入2.5v时测到输出有80mV,另外一个问题是,运放使能的情况下,输入0v,但是输出端会测到50mv的直流,disable之后就测不到了