|
汽车新热点:细数T-BOX中TI的明星产品(进行中) |
||
|
Interface |
PHY |
|
|
CAN |
||
|
Power |
Wide Vin BUCK |
|
|
Low Vin BUCK |
第四节 TPS6281x-Q1:二级电源的 “种子选手” |
|
|
LDO |
敬请期待! |
|
|
… |
… |
… |
|
汽车新热点: T-BOX系统解决方案深度剖析(已完结) |
||
|
第一节 |
||
|
第二节 |
||
|
第三节 |
||
|
第四节 |
||
|
第五节 |
||
第四节 TPS6281x-Q1:二级电源的“种子选手”
承接上一节对宽输入降压电源的介绍,本节我主要介绍窄输入降压电源。在汽车应用中,如果说宽输入降压电源对应的是12V/24V转5V(3.8V…)的一级电源(主电源);那窄输入降压电源对应的则是5V(3.8V…)转3.3V(1.8V…)的二级电源。
本节内容,我将会探讨在电源树中使用两个BUCK作为二级电源时,采用哪种方式可以减少开关噪声并实现更高的效率,此外还将介绍TI在二级电源应用中的明星产品---高性能的TPS6281x-Q1以及高性价比的其他产品。
电源树中BUCK的同步方式
在汽车应用中可能会用到不同的电源电压为不同功能模块供电。例如,有些MCU至少有两个电源轨,分别为I / O口以及内核供电。这些电压通常由LDO或BUCK产生。如果用多个BUCK产生不同的电源轨,需要考虑如何最大程度地降低系统网络中的开关噪声。通常可以在BUCK的输入端加入合适的去耦电容以降低噪声。然而不同BUCK有不同开关频率,这给系统设计带来挑战。这里列举了两个BUCK产生两种输出电压的电源树的五种不同配置方法。在这五种配置中,所使用的电感、输入输出电容、RCF以及工作频率(2.25MHz)基本一致,在控制变量的情况下讨论了电流和电压的测量数据。后面阐述到的例子均是使用了两颗TPS62810。其输入电压为5V,输出电压分别为3.3V和1.8V,输出负载均为2A。TPS62810支持多种方式配置开关频率,如通过设置COMP / FSET引脚和GND之间的阻值,或者通过改变MODE / SYNC引脚的输入信号。
- 方式一:非同步
第一种配置方法是BUCK最常用的方法。将 MODE / SYNC引脚连接到GND,这是TPS62810最灵活的操作模式。在重载下,BUCK以连接到COMP / FSET引脚的电阻决定的开关频率工作。 在这个例子中RCF1和RCF2具有相同的值,因而两个BUCK被设置为相同的开关频率。 在轻载下,可以通过设置MODE / SYNC引脚以降低开关频率,从而提高效率。 图1为该配置的简化示意图。
图2显示了该配置下测得的开关节点电压。该 测量是在有限的带宽下进行的,所以开关边沿比实际情况看起来要慢,这样可以更好地显示不同BUCK的工作频率之间的关系。 由于触发设置为BUCK 1的开关节点电压,因此该开关节点电压的波形清晰可见,而开关节点2的波形较为模糊,但可以明显看出BUCK 1和BUCK2的开关频率不同。由于输出电压设置不同,高边开关的导通时间也不同。
图3显示的是输入电流波形。 L1和L2的电流波形显示的开关频率相近。 由于输出电压不同,电感电流纹波也不同。 在输入电流波形,两个BUCK的工作频率中叠加了一个低频信号---BUCK1和BUCK2的差频信号,范围为40kHz。
在图4所示的输入电压频谱图中,开关频率占主导(2.25MHz)。 由于两个BUCK的开关频率仅差40 kHz,明显小于50 kHz的分辨率带宽,因此无法在此图中分辨两个BUCK的开关频率。而不同BUCK的开关频率的谐波频率差高于分辨率带宽,所以在此测量中清晰可见。 与较窄分辨率带宽(RBW 50kHz)的测量相比,较宽分辨率带宽(500kHz)的测量显示较高的峰值。 这表明电压纹波有变化,这在窄分辨率带宽测量中无法捕获。
|
图- 1简化示意图---非同步 |
图- 4 输入电压频谱---非同步 |
|
图- 2 开关节点电压---非同步 |
图- 3电流波形---非同步 |
- 方式二:使用外部时钟进行同步
第二种配置展示了使用外部时钟同步BUCK的方法。时钟信号直接连接到MODE / SYNC引脚。 在这种配置中,如果时钟信号在允许范围内,则BUCK的开关频率始终与外部时钟同步,在轻载下也不会改变。这意味着轻载工作时的效率比没有同步时更低。图5显示了此配置的简化示意图。
图6显示了该配置下测得的开关节点电压。该测量是在有限的带宽下进行的,所以开关边沿比实际情况看起来要慢,这样可以更好地显示不同BUCK的工作频率之间的关系。由于将触发设置为BUCK1的开关节点电压,因此该开关节点电压的波形清晰可见。由于同步,BUCK2的开关节点电压也清晰可见。两个BUCK以相同的频率工作,并同时打开其高边开关。 由于输出电压不同,高边开关的导通的时间也不同。
图7显示了在这种配置下测得的电流波形。与前面的例子相比,两个BUCK的电感电流波形基本一致。频率被强制设为相同,这在输入电流波形上也清晰可见。开关频率占主导。这种设置方法可能会使强制使得两个BUCK高边开关同时导通,因此两个BUCK会同时从输入端汲取电流,这会导致输入电流和输入电压的纹波变大。
在图8所示的同步的输入电压频谱中, 在基频和谐波中没有可见的不同频率。宽分辨率带宽测试和窄分辨率带宽测试测得的峰值非常相似,因此使用这两种测试可以正确捕获纹波。
|
图- 5简化示意图---使用外部时钟同步 |
图- 8输入电压频谱---使用外部时钟同步 |
|
图- 6 开关节点电压---使用外部时钟同步 |
图- 7电流波形---使用外部时钟同步 |
- 方式三:相移同步
第三种设置显示了将BUCK与外部时钟同步的更复杂的方法。 两个BUCK都分别带有相同频率的时钟信号。 这两个分开的时钟信号相差180°或者反相。 时钟信号直接连到各自的MODE / SYNC引脚。 在这种配置下,BUCK始终以外部时钟频率决定的开关频率工作,因此在轻载下没有变化,这意味着轻载运行时的效率比没有同步时更低。 图9为该配置的简化示意图。
图10显示了该配置下测得的开关节点电压。该测量是在有限的带宽下进行的,所以开关边沿比实际情况看起来要慢,这样可以更好地显示不同BUCK的工作频率之间的关系。由于将触发设置为BUCK1的开关节点电压,因此该开关节点电压的波形清晰可见。由于同步,BUCK2的开关节点电压也清晰可见。两个BUCK以相同的频率工作, 由于BUCK2的时钟信号发生180°相移,使得BUCK2与BUCK1相比,大概会延迟200 ns打开高边开关。由于输出电压不同,高边开关的导通的时间也不同。
图11显示了该配置下测得的电流波形。 电感电流纹波基本与前面例子一致。 由于同步,开关频率相同。 与前面的例子相比,电感电流波形相移了180°,这使得输入电流纹波变小。 由于BUCK1的高占空比和BUCK2的低占空比,开关频率在输入电流波形上仍然占主导地位。
在图12所示的同步的输入电压频谱中, 在基频和谐波中没有可见的不同频率。 宽分辨率带宽测试和窄分辨率带宽测试测得的峰值非常相似,因此使用这两种测试可以正确捕获纹波。由于输入电流纹波较低,因此输入电压纹波也较低。
|
图- 9简化示意图---相移同步 |
图- 12输入电压频谱---相移同步 |
|
图- 10开关节点电压---相移同步 |
图- 11电流波形---相移同步 |
- 方式四:使用另一个BUCK同步
第四种设置显示了在不使用外部时钟的情况下同步电源树中BUCK的方法。 BUCK2直接从BUCK1获得同步时钟信号。开关节点电压是方波,可以用作时钟信号。 TPS62810的同步以开关相位错开的方式设计。这意味着当BUCK1的高边开关(提供时钟信号)关闭时,BUCK2的高边开关导通。 BUCK1的开关节点电压经过简单的RC滤波后直接连接到BUCK2的MODE / SYNC引脚。如果BUCK1在轻载下运行,它将降低开关频率。 为避免这种情况,BUCK2的参考时钟限定在指定的同步范围之内。 BUCK1必须始终保持足够的负载电流,或者必须将MODE1连接至VIN1以强制PWM模式工作。 图13显示了此配置的简化示意图。
图14显示了该配置下测得的开关节点电压。该测量是在有限的带宽下进行的,所以开关边沿比实际情况看起来要慢,这样可以更好地显示不同BUCK的工作频率之间的关系。由于将触发设置为BUCK1的开关节点电压,因此该开关节点电压的波形清晰可见。由于同步,BUCK2的开关节点电压也清晰可见。两个BUCK以相同的频率工作,BUCK2与BUCK1的同步使得BUCK2在BUCK1断开高边开关时接通高边开关。由于输出电压不同,高边开关的导通的时间也不同。
图15显示了电流波形。 电感电流波形显示同步。由于BUCK2的高边开关的接通与BUCK1的高边开关的关断同步,因此从输入端汲取的峰值电流被最小化,从而使得输入电流纹波最低。
在图16所示的同步的输入电压频谱中, 在基频和谐波中没有可见的不同频率。宽分辨率带宽测试和窄分辨率带宽测试测得的峰值非常相似,因此使用这两种测试可以正确捕获纹波。在这种配置下,输入电流纹波最低,因此开关频率下的峰值也最低。使用另一个BUCK同步的配置会在开关频率的两倍处产生稍高的电流纹波,因此二次谐波的峰值有所增加。
|
图- 13简化示意图---使用另一个BUCK同步 |
图- 16输入电压频谱---使用另一个BUCK同步 |
|
图- 14开关节点电压---使用另一个BUCK同步 |
图- 15电流波形---使用另一个BUCK同步 |
- 方式五:在展频模式下工作
第五种配置跟第一种类似。 它仅使用带有展频功能的TPS62810版本。这意味着两个BUCK的开关频率都有很大的变化,并且频率的差异也会变化。 两个BUCK都像第一种配置中那样自由运行。 在轻载下,MODE / SYNC设置允许BUCK降低开关频率,以维持高效率。 图17显示了该配置的简化示意图。
图18显示了该配置下测得的开关节点电压。该测量是在有限的带宽下进行的,所以开关边沿比实际情况看起来要慢,这样可以更好地显示不同BUCK的工作频率之间的关系。由于将触发设置为BUCK1的开关节点电压,与第一种配置相比,由于开启了展频模式,该开关节点电压的波形变得模糊,开关节点2的波形也变得模糊。 它的频率与BUCK1的开关节点电压的频率不同,并且由于展频也在变化。由于输出电压不同,高边开关的导通的时间也不同。
图19中显示的电流波形与前面的没有同步配置的相似。主要差别在于输入电流波形,没有差频信号,但峰值电流的大小相似。
尽管两个BUCK都在图20所示的输入电压频谱中以展频模式工作,但开关频率仍然占主导地位,开关频率的差异无法区分。 与窄分辨率带宽测量相比,宽分辨率带宽测量显示出较高的峰值。 这表明在窄带宽测量中无法正确捕获输入电压中变化的纹波。
|
图- 17 简化示意图---在展频模式下工作 |
图-20输入电压频谱---在展频模式下工作 |
|
图- 18电流波形---在展频模式下工作 |
图- 19 电流波形---在展频模式下工作 |
非同步、使用恒定频率或展频模式的配置明显是实现两个BUCK在同一电源树种工作的最简单方式,而且由于在省电模式下可以使能自动转换,因而在轻载情况下可以达到更高的效率。当使用恒定频率配置时,要避免产生在可听范围内的差频信号,标称频率可以设置得更宽,以确保差频始终高于可听范围。任何方式下的同步都可以降低输入电流和电压纹波,或者至少将其控制在定义的频率内。这可以减少过滤噪声的工作量,这甚至可以减小BUCK输入电容。较为简单的方法是使用一个BUCK作为参考时钟。根据输入和输出电压比,开关波形可以直接用作另一个BUCK的参考时钟。为保证稳定性,提供时钟信号的BUCK应在强制PWM下工作,避免在省电模式下由低频操作引发中断。
助力于T-BOX的TPS6281x-Q1
前面阐述了TPS6281x可以通过多种方式减少开关噪声提高效率,TPS6281x-Q1 也一样,并且它符合汽车应用的AEC-Q100标准,简单易用,输出电流为1A/2A/3A/4A的版本引脚封装兼容,在PWM/PFM模式下,轻载情况下可自动进入省电模式,其他特点列举如下:
- 有不同的版本可满足不同的电流输入需求:1A/2A/3A/4A 引脚封装兼容。
- 无需太多外部组件,解决方案总体的尺寸很小,总体成本较低。
- 开关频率可调,通常默认为2.25MHz。
- 允许较宽范围的输出电容取值,满足FPGAs或MCUs的输入要求。
- 电压输出精度为±1%(PWM 运行)。
- On-time 最小为50ns,允许直接将5V转5V成1V (f = 2MHz) 。
- 通过时钟展频可优化EMI。
TPS6281x-Q1是性能优异的产品,如需要兼顾价格因素,也有其他性价比产品供推荐,列举如下表1所示:
|
|
1A |
2A |
3A |
4A |
|
高性能 |
||||
|
高性价比 |
|
表- 1
更多信息敬请参考以下链接:
- 数据手册:TPS6281x-Q1 2.75-V to 6-V Adjustable-Frequency Step-Down Converter datasheet (Rev. D)
- 白皮书:Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies
- 应用笔记:Synchronizing DC/DC Converters in a Power Tree
- 设计文件:Design Tool for Output Voltage Adjustment using a DAC
- 应用笔记:Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters
- 技术文章:Minimize the impact of the MLCC shortage on your power application
- 评估板用户指南:TPS62810EVM-015 Evaluation Module
- 应用笔记:Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters