工具与软件:
当使用 RMII 在从模式中使用该…
工具与软件:
当使用 RMII 在从模式中使用该…
工具与软件:
Dears、
客户希望在 PMA_CTRL2寄存器0x0834中写入位14…
工具与软件…
工具与软件:
您好:
我的客户需要 DP83TC811SWRNDRQ1的 TC8测试报告 、我在 E2E…
工具与软件:
嗨、团队:
我正在寻找 DP83TC811S…
您好!
我使用 DP83TC811SWRNDRQ1将100BASET1设计为100BASE…
hello Kailyn ,关于811的连接问题还有请教一下,
1、我们在观察SQI寄存器值时,发现正常的寄存器值,反馈信号质量差,另一种是返回的数值和芯片手册有出入,我们不了解为什么
2、我们从04A1寄存器获取crc错误 ,不知是否与问题1有关联?如果没有这个代表什么意思?
您好!
在 上一篇文章中 、针对单向至双向转换器解决方案提出了一种解决方案…
TI团队你们好,
我目前在使用phy(811)出现了一些问题,mac芯片为高通,基于linux kernel,问题如下:
在以太网通讯过程中,会有极小概率 通过ifconfig eth0观察到RX Packets 持续为0的情况(通信链路mac 《- phy 《- 网线 《- pc)(此时pc一直在ping传输),(mac和phy使用sgmii)
基于上述问题:
1、是否能通过寄存器观察到phy有数据传输给到我们这边的mac?
2、是否能通过寄存器观察到phy有接收到网线过来的数据…
DP83TG720R-Q1是否能够兼容100Base-T1设备的物理连接,比如DP83TG720R-Q1的1000Base-T1与100Base-T1连接后是否能够正常通信,如果不能,需要添加什么芯片
大家好、TI 团队
在寄存器 PLR_CFG1的位12至位13中、我能看到当前以太网连接的极性吗?
根据我们的测试、在引脚12和13进行正常连接和反向连接后…
大家好、TI 团队
当我们使用此芯片时、它可以在主模式下正常工作…
尊敬的 Jack:
这看起来是可以接受的。 我可能建议删除 LSR 寄存器语句、因为它与 SQI 值是冗余的。
此致、
Justin
您好 :团队
1感谢 您的提示。如果是,检查步骤 已重新安排。 下面是使用 C 程序的伪代码。
while (true){
if (link_value==no_link)、那么 // LSR 寄存器0x0133 位12
if (SQI_Value==无链接)、则// 0x0198
开始电缆测量;//0x001E
get_open_short_value;//0x016B
睡眠(五秒…
尊敬的 Amelie:
通过寄存器0x001E 运行 TDR 将会中断 PHY 的正常操作和链路状态。 您将无法在正常运行期间使用 TDR、它在链路断开时用作诊断工具来评估电缆的质量。
如果您在正常通信期间遇到电缆开路或短路事件、由于设备无法与链路伙伴通信、链路将断开。 当链路断开时、您可以运行开路/短路检测、以确定是否确实是链路断开的原因。 另一种诊断工具信号质量指示器可在正常运行期间实时评估链路质量…
尊敬的 Amelie:
您可以尝试使用 INT_TEST 寄存器。
谢谢、
Cecilia
您好、Cecilia、
感谢您的回复。
至于在生产过程中检查 INT 引脚功能是否正常、 我是否可以 询问 客户应 使用哪种寄存器?
尊敬的 Amelie:
根据我们的低抖动和低延迟设计、DP83TC811能够支持 AVB。
检查 INT 函数可以作为测试执行、您只需确保根据需要正确配置寄存器即可。
谢谢、
Cecilia