• TI Sub-1G无线SoC方案改善无线麦克风的工作距离

    作者:Albin Zhang

    进入智能时代以来,随着互联网、物联网、新概念教育/会议、直播经济等产业蓬勃发展,使用者对于麦克风的需求越来越多样。特别是对于麦克风的话音质量、便携性、通信距离、待机和使用时间、用户体验等都提出了一些新的需求。本文就着重给大家介绍一下基于TI的无线MCU芯片开发出的无线麦克风解决方案。

            无线麦克风将麦克风产生的音频信号转换为无线电信号,无线电信号由发射器通过空气发送到接收器。 接收器将无线电信号转换回音频信号,然后通过音响系统发送。 它们消除了对电缆的需求,因此您不再被束缚在音响系统上…

  • TI方案让专业麦克风系统更 “声” 动

    Other Parts Discussed in Post: BQ24040

    作者:WENTING WU

    随着时代的发展,我们生活指数的提高,音频设备不再仅仅是专业的音乐工作者或是高收入人群才会触及的产品,越来越多的大众场合都能看到它们的身影。今天我们先来一起看看这两年越来越火的专业麦克风设备。

    您能看到麦克风身影的场合有很多:乐器的演奏及歌唱表演,会议室开会,旅游景点的导游介绍,以及这两年火起来的网红直播,自媒体人的vlog视频拍摄 ……

    麦克风设备按照通讯协议,可以划分为…

  • 将低于 1GHz 连接用于电网资产监控、保护和控制的优势

    电网的发展需要在现有的有线连接基础上增加无线连接,以进行资产监控和控制。增加无线连接的主要因素包括:

    • 采用带分布式能源资源与传统发电、输电和配电一起使用的分散式微电网模式。
    • 对远程配电和自动化资产的健康和状态监控需求提高,监督一次设备的健康和状态监测,以优化电力管理;资源分配;故障定位,隔离和服务恢复(FLISR)。电网远程监控有助于实现电网的高效运行,减少停电次数和停电时间,并最大限度地减少损失。

    对电网资产进行数据分析,可帮助运营商快速发现故障,同时还可对主要设备进行预测性维护,而如今几乎已不存在这种情况…

  • 真实环境中的长距离Sub-1 GHz连通性

    你是不是正打算将设备连接至25km以外的物联网 (IoT)?或者,IoT到你设备的距离甚至超过100km?

    然后,你可能打算要将Sub-1 GHz技术添加到产品中,以实现这个连接。长距离、低功耗、软件灵活性和在不太拥挤的频谱上运行,所有这些组合在一起使得Sub-1 GHz技术成为这些长距离IoT应用的理想选择。

    TI的Sub-1 GHz解决方案,在169 MHz, 315 MHz, 433 MHz, 470MHz, 500 MHz, 868 MHz, 915 MHz和920 MHz ISM波段内运行…

  • Wittra公司带来了采用Sub-1GHz和低功耗蓝牙®技术的“移动”物联网

    特邀博客执笔:Wittra公司首席技术官Warwick Taws

     

    我们中的大多数人都认为“物联网革命”即将到来。但这一形势还不够系统,在技术链中尚无占主导地位的标准。很难让我们每个人都融入整个生态系统 – 我们如何通过这个卓越的物联网点子来赚钱?在Wittra,我们看到的是一个分化“移动物联网”的机会……通过了解其位置活动来控制移动物体(对象、人和动物)。为了让你更好地了解我们的公司和产品,我们来回答下面的几个问题…

  • IoT应用选择Sub 1-GHz的三大原因

    目前,物联网(IoT)市场正处于持续的大幅增长,而越来越多的设备也被连接至云端。

    家庭自动化等应用的发展允许人们可以在房间中装配照明、取暖和报警系统。而借助这个系统,我们能够通过移动设备开关电灯或设定合适的取暖温度。此外,报警系统还能在触发时向移动设备发送通知,例如当有人闯入房间或车库时。

    凭借各式各样不同的无线连接技术,将低功耗器件连接至云端在如今已经成为可能。而随之而来的新问题却是如何为应用选择最合适的无线连接技术。

    利用Sub-1 GHz波段进行通信的独特之处在于,在保证整体链接稳健耐用的情况下能够提供最远的范围和最低的功耗…

  • 为什么物联网应用中使用Sub-1GHz

    物联网(IoT)市场继续保持快速增长,越来越多的设备连接到云。

    家居自动化等应用能够让你安装的照明、供热和警报系统实现从移动设备打开电灯、设置温度和接受警报通知的能力。

    随着许多不同的无线连接技术的出现,将低功率设备与云连接成为可能。问题常常变为应当为你的应用选择哪一种无线技术。

    Sub-1 GHz频带通信具有提供最长连接距离、最低功耗整体连接可靠性的独特性能。

    长连接距离:

    • 一半的频率提供双倍的连接距离:频率越低,连接距离越长。信号减弱与波长成正比,因此Sub-1 GHz等低频能够比更高的频率传播得更远…
  • SimpleLink MCU平台全面解析!TI究竟为物联网(IoT)带来一个什么惊喜?

    Other Parts Discussed in Post: CC1350, CC2640R2F

    根据IHS Markit的最新数据显示,截至2020年,全球联网设备的数量将达到307亿个,而这个数字将在2025年增长至754亿个。全球联网设备的爆炸式增长不仅为市场带来了新的机遇,也为其未来的发展提出了更多挑战。基于这一现状,贝恩咨询(Bain & Company)对超过170位来自物联网(IoT)和分析解决方案企业的高管以及超过500位意图部署IoT解决方案的高管进行了采访,而他们对部署IoT解决方案提出了自己的顾虑…

  • 针对低功耗传感器的云计算应用的可扩展方法

    由于家庭和楼宇自动化、资产管理、工厂和过程自动化以及个人护理、健康和健身等一系列应用的开发,低功率无线技术的发展在过去几年加速发展。创新的核心是能够轻松访问和集成低功耗传感器及其数据。这些传感器现在可设计为微型外形,由单个无线微控制器(MCU)提供动力,通过无线通信,并通过小型纽扣电池运行多年。因此,将感测节点添加到任何现有的安装变得简单和廉价。这释放了应用程序收集和处理来自传感器的信息的潜力,并将数据显示给消费者,自动执行操作,自主制定更复杂的决策或指导最终用户进行制作。在家中自拍:联网温控器正从温度传感器和电表中收集数据…

  • 基于Sitara的Ali-IOT边缘网关设置方法

    Other Parts Discussed in Post: AM5749, CC1310

    作者: Denny Yang, Hu ZongQi

    简介:本文介绍了基于Sitara AM5749平台的ali-iot边缘网关的配置方法。TI的新一代处理器平台AM5749是多核异构结构的SOC,片上有两个ARM核(ARM CORTEX-A15),两个DSP(C66x)核,两个EVE AI加速模块。AM5749处理器是高度集成的器件,可用于实现高性能和多媒体应用。板载加速器提供加速视觉和深度学习功能,支持多个工业以太网协议和视频处理…

  • SimpleLink MCU代码移植指南:CC1310从VQFN48(7×7)到VQFN32(5×5)代码移植流程参考

    Other Parts Discussed in Post: CC1310, CC1350, CC2640, CC2640R2F, CC2650

    作者: TI 工程师 Fan Zhang

    CC1310 是经济高效型、超低功耗无线 MCU 中低于 1GHz 系列的首款器件。CC1310 器件在支持多个物理层和 RF 标准的平台中将灵活的超低功耗 RF 收发器和强大的 48MHz Cortex®-M3 微控制器相结合。专用无线控制器 (Cortex®-M0) 处理 ROM 或 RAM 中存储的低层 RF…

  • CC2640 CC1310高低温测试

    Other Parts Discussed in Post: CC1310, CC2640

      

    作者: TI 工程师 Daniel Fang/Frank Xiao

     

    CC13/26XX是TI全新一代支持Sub1G、2.4G 私有协议、BLE、Zigbee、RF4CE和6LowPan的超低功耗多协议SOC处理器。CC2640为BLE低功耗蓝牙芯片, CC1310为支持低于1GHz的无线产品SOC。在datasheet都标注其支持的温度范围为-40至85℃,而在实验室高低温箱做高低温测试,运行CW载波…

  • CC1310 两线 Serial Bootloader 方案

    Other Parts Discussed in Post: CC1310, CC2538

    作者: TI 工程师 Louis Lu

      

    CC1310是TI Simplelink MCU系列中支持Sub-1G的SOC.针对很多客户需要串口进行固件升级的应用需求,CC1310内置了基于ROM的bootloader, 该bootloader支持UART和SPI两种接口.详细信息可参考TI CC1310的用户指南(http://www.ti.com/lit/pdf/swcu117) 以及TI应用文档SWRA466A…

  • 利用低功耗节点搭建可托管且可扩展的长距离网络

    目前,借助于多种不同的无线技术,将低功耗节点连接至互联网已经成为可能。 

    在所有的无线技术中,利用Sub-1 GHz波段进行通信能够在系统总成本和复杂度更低的情况下实现最远的范围。同时,Sub-1 GHz更加适合用于例如办公室、楼宇和家庭等室内环境,并且拥有最低的功耗。

    但是,如果要释放物联网(IoT)的全部潜能,仅仅创建一条连接节点和互联网的链路是远远不够的。

    用于诊断和自动化的云端管理系统需要仅仅有条的控制大量传感器。而工厂、楼宇和零售业的中央服务器必须实现大规模的程序管理和自动化,以减少维护费用…

  • 设计具有Sub-1 GHz的无线运动检测器系统

    运动检测器广泛部署于家庭、商业楼宇和其他设施中,当感知到指定区域有人员存在时,其会发出通知。检测器通过声音、光线或有线和无线传输方式将这些通知传送到其他装置,如控制面板、报警或云应用。

    基于无线运动检测器的系统更容易安装和扩展,因为其消除了通过穿墙布线的麻烦。一些典型的感测方法包括被动红外(PIR)、超声波发射器和微波发射器。无线运动检测器系统安装在室内或户外,主要用作入侵检测系统,由于其射频(RF)性能优良、功耗低、成本低,因此通常使用Sub-1 GHz无线技术。

     

    使用SimpleLink…

  • CC1310片内固件升级的工程编译

    Other Parts Discussed in Post: CC1310, UNIFLASH

    作者: TI 工程师 LOUIS LU

     

    OAD(http://www.ti.com/cn/lit/swra580 ), 即Over the Air Download,是通过无线的方式远程更新固件的一种方法。On chip,就是片上, 升级的对象不需要外挂Flash, 通过芯片片内Flash完成新固件存储及老固件向新固件的切换。On chip OAD方案因为不需要外部接口就能够实现固件的更新,在传感器,智能门锁…