今天,我们推出了TI-RTOS 2.12 —— 我们用来加快开发物联网(IoT)应用的软件平台。对许多IoT应用而言,电池寿命均是一个关键的优劣区分因素,因此,TI-RTOS的最先进电源管理软件使开发人员能充分利用TI全新MSP432 LaunchPad(基于ARM® Cortex® M4F)和SimpleLink™超低功耗无线微控制器(MCU)的超低功耗性能 —— 无需任何编程工作。另外,TI-RTOS还与SimpleLink无线MCU提供的无线连接选项完全集成…
今天,我们推出了TI-RTOS 2.12 —— 我们用来加快开发物联网(IoT)应用的软件平台。对许多IoT应用而言,电池寿命均是一个关键的优劣区分因素,因此,TI-RTOS的最先进电源管理软件使开发人员能充分利用TI全新MSP432 LaunchPad(基于ARM® Cortex® M4F)和SimpleLink™超低功耗无线微控制器(MCU)的超低功耗性能 —— 无需任何编程工作。另外,TI-RTOS还与SimpleLink无线MCU提供的无线连接选项完全集成…
在物联网(IoT)市场正飞速发展的同时,许多发布新产品的公司想知道它们如何能使客户确信自己已选择了能轻松安全地连接到因特网的优质产品。
Wi-FiAlliance®已推出了全新的成员资格类别 —— Implementer Membership级别。这种成本较低的全新成员资格类别针对的是智能家居和IoT等新兴市场上并非专门致力于连接设计和开发的公司。Implementer Membership允许这些公司通过借助之前认证的模块(如我们的SimpleLink™ Wi…
你想不想知道在应用中如何实现低功耗Wi-Fi®?我们的SimpleLink™ Wi-Fi 器件系列提供易于使用且高效的方法来优化应用功耗,从而实现更长的产品使用寿命。请继续往下读,看看我们是如何实现的。
Wi-Fi是目前最普遍的无线互联网连通性技术。其功耗和复杂度曾经是物联网 (IoT) 开发人员所面临的主要障碍。SimpleLink器件减少了低功耗Wi-Fi实现方面的很多障碍,并且使Wi-Fi能够集成到新兴IoT应用和电池供电的设备中。
应用中的主要耗电方
在设一个专门基于802…
作者:Steve Janas,Genie公司零售副总裁&总经理
智能住宅和住宅自动化是IoT革命的主要推动力,而门禁系统成为这一领域内的突出应用之一。其中一个经常用到的住宅入口就是车库,而这也使车库成为添加无线连通性、并由此获得更多控制功能的理想场所。为了对智能车库这一商机有更好的了解,我们向Genie公司了解了他们的创新型新产品—由SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200无线微控制器实现的Aladdin Connect。
在真实条件下,环境属性会对应用的能耗产生巨大影响。这些因素包括,比如说接入点 (AP) 运行方式、网络性能、网络容量和负载,以及链路质量。虽然对于环境相关的运行方式的控制通常是有限的,不过我们的SimpleLink™ Wi-Fi® 器件采用高级算法来学习且适应环境,以便在仍旧保持系统稳健耐用性的同时提高性能,并降低能耗。此外,我们已经用超过200个AP测试了SimpleLink Wi-Fi CC3100和CC3200器件,以确保稳定性和最优性能。以下的博文介绍了AP和网络运行方式是如何对应用能耗产生影响的…
物联网 (IoT)技术在许多行业中不断成熟,为开发者提供了无限的创新机会。这种增长不仅包括其扩展的用途,而且包括将现在物联网设备连接到云的几乎无限的灵活性。
当我开始进行SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200无线MCU的电泳显示器(EPD)TI参考设计时,我想到了几种使用实例。然而,随着工作的进行,我的关注点转移到最实际的应用——数字便利贴,可以无线更新,用标准AA电池可以持续多年。因为现在谁还想用钢笔写字…
远程信息处理控制单元(TCU或T-BOX)是一种嵌入式车载系统,可应用于车辆的无线跟踪与通信等领域。
在本系列的文章中会依次对以下主要模块进行详细介绍:
第五节:无线连接单元;
第五节:无线连接单元
在T-BOX中,无线连接单元主要包括以下四个模块,GSM/GPRS/LTE,GPS,Wi-Fi以及Bluetooth。
图- 1
1) GSM/GPRS/LTE
GSM/GPRS/LTE都属于移动通信技术。GSM(Global…