最新技术文章
  • 电源管理: 简单电路可产生快速可控的瞬态负载

    作者: Ryan Manack

    许多应用处理器均需要现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)和其它大功率中央处理器(CPU)等负载的电流快速变化。这些系统的电源要求特别注意控制拓扑结构选择和输出滤波器设计,以支持快速电流阶跃。一旦设计完成,关键的挑战就是测试电源与规定的电流阶跃和转换速率。在本文中,我们举例说明了一个简单电路,可进行超过300安培/微秒(A/us)的电流转换。

    用电子负载测试电源的瞬态响应很常见。对许多系统轨(如服务器的3.3V或5V总线)而言,电子负载很容易配置为在2-10A/us的范围内汲入电流的模式。但是,内核电压可能需要转换速率比这些水平高两个数量级。高转换速率测试中的一个主要限制因素是负载路径中的寄生电感。要以300A/us的速率为0.9V输出转换15A的电流,公式1计算出的最高电感是3nH。作为参考,成圈状通过电流探头的16级导线的1英寸片可将20nH的电感添加到负载路径中。很明显,需要另一种电流汲入方法…

  • 电源管理: 电源技巧:如何在隔离式电源中测量频率响应

    Other Parts Discussed in Post: TL431, PMP9720

    作者:Brian King


    您在补偿隔离式电源的反馈回路时是不是感到无从下手呢?在您进行测量时,回路的断开位置将直接影响到这项工作的难度。


    在选择TL431电路周围的补偿组件时,在一个特定的位置断开回路十分关键。我们可以选择在两个位置断开回路。


    大多数工程师喜欢在图1显示的反馈电阻分压器的位置上断开回路。毕竟,我们在非隔离式降压电路中是这么做的。当我们在这款隔离式电源中也进行同样操作的话,内部回路会变成发电厂设备的一部分,并且使得方程式和设计过程变得复杂。当我们在分压器上断开回路时,我们必须:

    1. 检查内部开回路的稳定性。
    2. 然后,我们必须查看这个内部回路的闭环响应。闭合内部回路是发电厂设备,它由外部回路控制。
    3. 通过选择外部回路内的TL431周围的补偿组件来确保稳定性。

    图1.在反馈分压器的位置上断开回路会使测量过程复杂化…

  • 电源管理: 纪念 SIMPLE SWITCHER® 问世25周年

    Other Parts Discussed in Post: LMZ31530, LMZ21700, LMZ21701

    一切都从五寸盘开始。这应该能够使你对SIMPLE SWITCHER® 器件在最大限度简化电源设计方面的历史有所了解。
    1990年SIMPLE SWITCHER团队发布了第一款宽输入电压 (Vin) 稳压器,连同存储在五寸盘上的软件一起运到了客户手中。然而这些软盘提供了某些更有用处的功能。自从那一刻起,电源设计变得简单起来。花费数小时来计算官方组件值已经成了过眼云烟。那么环路补偿呢?已经集成到器件之中。真是太棒了。
    很多年以来,不断推动着电源设计沿着效率更高、开关频率更高、静态电流更低、解决方案更小的路径发展。在DC/DC稳压器方面,这一发展以LM4360x和LM4600x器件的形式产生了有史以来最大系列的引脚兼容宽Vin同步降压器件。
    更加令人惊讶的是电感器的集成,在1996年首次由SIMPLE SWITCHER器件引入业内…

  • 电源管理: 为你的应用选择合适的PMBus负载点 (POL) 解决方案

    作者:Aarsh Shah

    你需要监视系统运行,或者是搜集电源的有关数据吗?如果回答是肯定的,那么PMBus就非常适合你。

    PMBus是一项行业标准协议,它可以简化与电源转换器和电源系统中其它设备的2线制数字通信。在你的系统中使用PMBus可以减少设计时间、降低风险和成本,从而增加电源的功率密度和可靠性,并且优化组件性能和效率。PMBus使你能够监视电流、电压和温度,并且报告和记录故障。在使用PMBus时,通过将全新缺省参数储存在非易失性存储器中,设计人员能够在设备运行期间配置IC,从而在较短的时间周期内生成并验证全新设计。

    TI支持广泛的基于PMBus的DC/DC转换器、负载点 (POL)、单输出/多输出和单相位/多相位脉宽调制 (PWM) 控制器、热插拔IC、排序器/管理器和隔离式PWM控制器。在有多个选项可供选择时,为你的应用选择合适的设备是一项比较有挑战性的工作。

    图1. TI的 PMBus功率链图

     

    TI的PMBus控制器和转换器采用两种不同的控制模式拓扑…

  • 汽车: 两款汽车爆震传感器之间的性能比较

    Other Parts Discussed in Post: TPIC8101

    发动机爆震传感器的用途是通过监控发动机振动来提高发动机效率和性能。  发动机控制单元 (ECU) 使用该数据调整燃油空气比,以减少“发动机发出碰撞声”并更正发动机正时。  TI 的 TPIC8101 可用作此类发动机爆震传感器的信号调节器。 新型解决方案有时会将该功能集成到发动机 ECU 的一个 MCU 中,不过,这意味着可能更多地以远程方式完成该处理过程(由于微控制器较低的温度等级),这可能会导致信号劣化。  可通过查看来自爆震传感器的信号的提取情况(与系统的噪声相比)来验证 TPIC8101 的性能。

    简要的工作原理:

    TPIC8101 执行爆震传感元件的信号调节,这些元件是谐振压电式传感器元件。  在通过输入放大器之后,噪声会从信号中过滤掉(将一个带通滤波器集中在传感元件的中心频率上)。  随后对信号进行整流和集成。  然后可以使用数字方式或通过模拟信号传输该输出…

  • 嵌入式处理: 在全球任何地方均可控制超低功耗CC2650无线微控制器(MCU)

    通过使用结合全双工实时通信的Bluetooth Smart

     

    由XSockets.NET的创始人兼首席执行官(CEO)Uffe Bjorklund 所创。自2009年以来他一直致力于围绕实时通信的开发工作。

     

    来自德州仪器(TI)的SimpleLink™多标准CC2650无线MCU是一种令人惊奇的硬件,该硬件作为中央单元的外设,可通过蓝牙低能耗设备进行通信。基于CC2650的SimpleLink SensorTag拥有很多服务,能在全球任何地方访问套件,真的很棒。

     

    任务

     

    在本文中,我们将看看如何能扩展与CC2650无线MCU的通信(通过在蓝牙低能耗中央设备后面添加全双工通信层),以便我们能在全球任何地方对CC2650进行读取和写入操作。因为这可能让人感觉有点儿抽象,所以提供了下图,或许有助于让我们将要做的事情形象化。

     

    有许多连接到外围Bluetooth Smart设备的方法,但在本文中…

  • 嵌入式处理: 使用 SimpleLink 超低功耗(ULP)无线 MCU 平台能让功耗创新低

      

    全新的SimpleLink™ CC26xx/CC13xx超低功耗平台适用于Bluetooth® Smart、6LoWPAN、ZigBee®、频率不到1GHz的ZigBee RF4CE™,在打造和设计时充分考虑到了低功耗。确保我们的解决方案能量消耗尽可能降低,从而支持更长的电池寿命、型号更小的电池乃至适合无电池应用的能量收集功能 —— 我们已察看了对实现这些目标而言至关重要的方方面面。

     

    应用

     

    与流行看法相反的是,无线电收发器本身很难成为无线微控制器(MCU)整体功耗的主要影响因素。由于各种技术都在进步,因此即使在较小的传感器中对计算能力的需求也越来越多;随着标准的演变,无线协议栈会带来更大的开销。

     

    在SimpleLink CC26xx产品系列中,有两种非常节能的MCU可提供给应用。

     

    ARM® Cortex®-M3

     

    ARM Cortex-M3是CC26xx器件内部的主系统中央处理器…

  • 嵌入式处理: 用Smart-me简化您的智能家居

    Smart-me的联合创始人兼首席执行官(CEO)David Eberli在专访中回答的五个问题

     

    在今年的国际消费电子展(CES)上,智能家居是一个非常热门的话题,这使人们普遍猜测2015年可能是智能家居年。由于许多新创公司不断为互联革命提供动力之源,因此我们希望从奋战在智能家居新领域最前沿的人士那里获取内部消息。我们向Smart-me的联合创始人兼CEO David Eberli问了几个问题 —— 内容涉及互联型设备市场、Wi-Fi®的优势以及他本人与TI的关系。

     

    TI:什么是Smart-me?

     

    Smart-me是一种旨在控制和监视电子设备的多用途技术。它将许许多多的功能统统整合在一个设备中,可用作能量和功率计、遥控开关、计时开关、温度计等。它可连接到您的Wi-Fi网络,这就允许您通过自己的智能手机、平板电脑或普通电脑在任何地方控制和监视Smart-me。

     

    而且您拥有几乎无限的可能性来配置您的个别事件和动作…

  • 嵌入式处理: 用AM335x简化太阳能逆变器网关

    我们在上周发布了一款特有AM335x的全新TI Design:太阳能逆变器网关开发平台参考设计。太阳能逆变器网关是整个太阳能逆变器解决方案中的一个重要部件;它们为系统所有者(也许是家庭用户或一家大型太阳能工厂)提供了一种方法。用这个方法,用户可以监视生产和电池板效率、接收与系统健康情况相关的警报、并且将制造商提供的固件更新推送到太阳能逆变器中。在不久的将来,太阳能逆变器网关甚至有可能通过IEC61850等协议(在最近一篇TI的电网互连博客中,我们曾讨论过这个协议)与电网进行通信。

    根据光伏系统总体架构的不同,太阳能逆变器网关常见于独立装置中,还可以被内置于逆变器中。对于支持多组太阳能电池板运行的传统太阳能逆变器,由于逆变器的总数会比较低,而且一个网关对应一个逆变器,集成式太阳能逆变器网关会更有用处。然而,由于能量生成的总体效率不断增加,很多光伏系统采用的是微型逆变器,在这种应用中,每块太阳能电池板都有一个逆变器。在使用这种模式时…

  • 嵌入式处理: TI CC6678数字信号处理器 (DSP) 的50种用法

    与DSP的其中一位发明者,Gene Frantz一样,对我来说,了解客户如何将我们的处理器应用到实际环境中是再开心不过的一件事情了。然而,我发现基于KeyStone™ 的TMS320C6678,一款8内核C66x DSP特别有意思,这是因为这款器件是市面上较早的高性能多核DSP之一。虽然有超过100名客户已经在他们的产品中采用了C6678 DSP,但是我可以很肯定地说,对于定点和浮点C6678 DSP来说,至少有50种不同的使用方法!不过也别担心,我不会将这个冗长的列表直接抛给你,我只是想与你分享其中5个最常见的应用。

    加快回程速度—Keystone系列无线基站片上系统 (SoC) 已经充斥于无线市场,不过C6678 DSP也在无线回程领域内找到了用武之地。Sub10系统采用C6678 DSP作为其无线回程网络同步平台的基础,依赖这款基于Keystone的DSP实时算法处理和网络对接。

    进行全新扫描—由于图像处理是数字信号处理的长项…

  • 电源管理: 小传感器节点在物联网领域中的大应用

    在脱离电网的情况下,如何才能实现系统的自主运行?答案是将系统的运行功耗降到足够低的程度,同时充分利用能量采集或者电池供电维持运转,直到传感器被淘汰也无需充电,这样的系统才是真正意义上能够自主运行的系统。当用户有需求时,系统能够不断提供所需的数据和测量值,而且几乎不需要任何人工干预。

    自主系统的一个关键点在于其内置传感器能够有效的传输和报告采集到的数据。如果一个传感器仅仅能够采集大量的数据而无法将这些数据或基于数据所做的决策传输出去,这样的传感器是毫无意义的。此外,由于这类传感器并未接入电网或者往往通过远程控制,它们就只能依靠无线的方式进行数据传输。物联网(IoT)时代的到来改变了这一现状。

    如今,借助全动力自主传感器以及其周围的IoT网络,工程师可以在任何地方安装传感器来进行全方位监视,例如通过传感器监测车辆不同部位的振动和桥梁的完整性,甚至是卫星在外太空的定向。

    图1的太阳能骰子就是自主传感器的一个应用示例。通过6块太阳能面板…

  • 嵌入式处理: 让电源管理不费吹灰之力:TI-RTOS 2.12在此尽显神奇!

    今天,我们推出了TI-RTOS 2.12 —— 我们用来加快开发物联网(IoT)应用的软件平台。对许多IoT应用而言,电池寿命均是一个关键的优劣区分因素,因此,TI-RTOS的最先进电源管理软件使开发人员能充分利用TI全新MSP432 LaunchPad(基于ARM® Cortex® M4F)和SimpleLink™超低功耗无线微控制器(MCU)的超低功耗性能 —— 无需任何编程工作。另外,TI-RTOS还与SimpleLink无线MCU提供的无线连接选项完全集成,使您能把自己的IoT节点轻松连接至云。

     

    以前的MCU电源管理解决方案仅仅是能实现不同断电模式的库集。这让不得不做出成果却时间紧迫的开发人员可在任何时候以任何方式使用它们,但往往不能获得最佳能源效率。该方法还使应用开发变得错综复杂。如果采用TI-RTOS方法,当中央处理器(CPU)没有工作要做时…

  • 嵌入式处理: 您的智能手机可用近场通信(NFC)帮您控制重要数据

    在文章《未来智能城市之旅》中,我们举例说明了半导体技术领域的进步(结合了智能贴片上的生物传感器)如何能改善生活质量。同样,在文章《第六感 —— 您会利用这种神奇的感觉做什么?》中,我们介绍了医用传感器贴片的概念。现在,凭借可支持智能传感器贴片开发的RF430FRL152H近场通信(NFC)传感器应答器,我们离这个梦想又近了一步。

     

    有了智能传感器贴片,人们可自行控制体温、脉搏率、水合作用或血糖等重要数据,并可通过自己的智能手机将这些数据安全传输到远处的医疗保健中心,以获得进一步的分析和指导。这就提供了灵活性,不论何时您想控制参数都可以,无需直接去看医生。

    但此类医用贴片不仅可用于家庭医疗保健,还能有效地防止感染,因为它们是一次性的,仅限于一次性使用。

    目前在智能手机领域广泛采用的NFC技术使您可以直接给贴片供电,因此您总能当场进行测量。与电池结合使用,还可创建能全天为您提供趋势统计的数据记录仪…

  • 嵌入式处理: MSP430和SimpleLink Wi-Fi在物联网(IoT)世界囊括全部奖项

    今年在旧金山召开的IoT世界大会上,TI是IoT世界黑客马拉松比赛的主办者。来自全国各地的制造商齐聚一堂,用连接互联网的硬件(由TI和各家云提供商生产)花费两天时间设计和实施物联网(IoT)应用。

    获胜团队来自5号房间,是一家总部设在旧金山的公司,专门帮其客户开发可连接到IoT的智能产品。5号房间的团队以Roomba® iRobot®为基础创建了一款连接互联网的智能型垃圾桶,名叫iTrash。该垃圾桶由TI的超低功耗MSP430F5529 LaunchPad和低功耗SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 BoosterPack以及适用于LaunchPad的Seeed Studio Grove入门套件进行控制。iTrash智能型垃圾桶能在装满垃圾时自行去路边,还能在倒空垃圾后自行回家。iTrash设计的另一特色是安装了来自Seeed Studio的Grove传感器。这些传感器使iTrash能检测漏隙…

  • 电源管理: 全新的高级WEBENCH® 工具使专家级电源设计人员如虎添翼

        作为WEBENCH® 设计开发团队的长期成员和之前的产品线应用工程师,在为新入行工程师和设计时间紧迫的工程师们提供电源设计工具方面,我已经有很多年的工作经验了。我们的目标始终是为设计人员提供那些能够自动操作耗时任务的工具,并且帮助你的产品更早上市。虽然我认为我们确实为刚刚崭露头角的工程师们提供了一款非常有价值的工具,但是我们也认识到,有一大批设计界的朋友是电源设计方面的专家,他们不需要入门级的工具,而非常需要对设计有更多的掌控,并且能够从同一款自动化工具中受益。我们刚刚推出的全新WEBENCH高级工具是目前为止最有挑战性的一项开发任务,不过现在的WEBENCH Power Designer(电源设计工具)为专家级设计人员提供更多的高级设计控制,以及仿真导出功能,这个功能甚至可以将最复杂的设计导入到你的CAD工具中。

        高级选项使你能够根据设计需要找到专门的解决方案,并对其进行控制。借助WEBENCH Power Designer所支持的超过1500款电源模块和LDO…

  • 电源管理: 用一种器件简化您的多轨电源应用

    对任何可佩戴式或物联网(IoT)设计(如智能手表、数据记录仪、传感器、家庭网关等)而言,加快产品上市进程均是关键要求。许多设计人员都在寻求最简单最快捷的方式来实现这些系统。该挑战看似不难应对,但果真如此吗?

    最基本的系统包含微控制器、传感器和某种类型的无线连接,往往具有不同的电源电压要求。如果您正在为便携式设备进行设计,那么您可能需要让自己的设计通过电池来供电或依靠能量采集来运行。这样,您简单的单轨系统就突然变成了较复杂的多轨电源设计,需要电池充电器。您现在该怎么做呢?

    如果复杂性、尺寸和集成度都不是重要因素,您就可以用一个适合主电源的降压型转换器、一个适合其它电压轨的低压差稳压器(LDO)和一个锂离子(Li离子)充电器来给电池充电。但三个电源集成电路(IC)连同所有外部分立组件会增加系统的复杂性、尺寸和成本。

    那么为什么不转而试试电源管理多通道IC解决方案(PMIC)呢?小巧易用型PMIC解决方案的范围可从两个简单的电源轨到具有负载开关…

  • 电源管理: MaxCharge™技术 —— 充电更快且移动性更强

    想象一下您的生活中没有智能手机或平板电脑会是什么样子。那几乎令人无法忍受!由于要联系朋友、查收电子邮件、使用全球定位系统(GPS)、更新社交媒体账户、密切关注新闻等,所以这些设备已在我们的日常生活里变得不可或缺。不断加快的数据处理速度需要更多集成了各种功能的应用处理器,因此需要更大的功率来提供该性能。为满足功率预算要求并提供更长的电池运行时间和更精彩的客户体验,必须有更大的电池容量。博客《多多益善》阐明了智能手机和平板电脑电池容量的总体发展趋势。图1则展示了各代智能手机的电池容量。

    图1:各代智能手机的电池容量


    更大容量的电池要求更大的充电电流,以便在0.7C的充电速率下保持标准充电时间(约3小时)。智能手机用户还需要“高效快充(Power Nap)”功能(一种快速有效的充电功能,耗时很少),为的是能在车上、在机场等地为手机快速充电。快速充电并不仅仅局限于智能手机,还可应用到其它个人用品(如便携式扬声器和可佩戴式产品等…

  • 电源管理: 电池管理技术的前世今生

    生活在科技完善的今日,我们很容易忘记我们几年前那种“原始”的生活状态。那时候我们还会使用电话薄、纸质车票和DVD播放器等过气的产品。如果说电子产品的出现改变了我们的生活方式,那么电池技术的发展则改变了我们所钟爱的电子产品。

    电池技术的演变与利用电池供电的设备和系统息息相关。由于人们已经习惯了移动计算和通信设备所带来的便利性,业界对于便携式电源也提出了更高的要求。然而,电池技术的进步反之又催生了各类全新的移动应用,有些应用甚至超出了我们的想象。

    虽然电池技术在过去几年中发展相对较快,但其基本概念却没有太大的变化。1936年,考古学家发现了一个2000多年前的手工艺品,外表看起来像是一块电池。那么这个设备是否真的是一块电池呢?当今的大多数专家对这种看法表示质疑,不过也有部分人表示赞同。 如果回顾历史,我们会发现电池技术的发展在17至18世纪得到了飞速提升,最终在19至 20世纪成为了电灯和收音机等新兴电子设备的电源…

  • 汽车: 2015 TI 汽车应用处理器 Infotainment 与 ADAS 方案网上展示会

     Texas Instruments

        2015 TI 汽车应用处理器信息娱乐(Infotainment) 
    与先进辅助驾驶系统(ADAS)方案网上展示会 亲爱的汽车应用处理器工程师们:

    5月最新的 TI 汽车 Infotainment 和 ADAS 方案展示会还没有看够?或是你不巧错过了这次视觉盛宴?没关系,现在 TI 已经开通汽车应用处理器方案网上展厅,精彩展品随时看,参考设计、资料工具 24 小时在线等你来! 还在等什么?! 赶紧来    ▼ 部分展示内容: 1. Jacinto 6 EX 的下一代汽车数字化驾驶舱系统演示 (融合高清导航,数字仪表盘,抬头显示 HUD 与 ADAS 系统) 2. Jacinto…
  • 工业: 智能工厂大起底

    过去,工厂专注于生产大批量产品来从规模生产中受益:实现更低的单位成本并提高质量水平。现在,消费者手中的产品的使用周期变得越来越短,他们也希望有更多的产品类别以供选择,这就反过来要求厂家在生产线运行方面能够快速适应这一需求,并且实现小批量生产,而又不会由于机器重新组装和改造而造成较长的停产时间。

    为了提供这种灵活的生产模型,智能工厂正在迅速地改变着如今的行业,采用更多的电子智能,而这一变化已经影响到最小的子系统。

    以汽车制造车间内的简单自动螺丝刀工具为例。为了将不同材料制成的部件组装在一起,其中包括有钢质、碳质和塑料材质的部件,拧紧螺丝钉所需的转矩会有所不同。这个工具需要自动调节适应,而不是等更高级的控制系统来决定操作步骤和采用的参数。部件本身就携带有材质和需要的转矩等信息。就在部件接触到螺丝刀之前,它就将相关参数传送给螺丝刀,这样的话,螺丝刀就能够施加正确的力量。数据存储在与部件连接在一起的嵌入式智能电子系统中,并最终由这个系统发送出去…

  • DLP® 技术: 信息图:从绝妙想法到奥斯卡奖

    今年2月,来自德州仪器(TI)的Larry Hornbeck博士凭借发明用于DLP Cinema®投影机的数字微镜器件(DMD)技术荣获了2014年学院奖(奥斯卡奖®)的科学技术奖®。

    在两个月多后的4月23日,CinemaCon 2015电影产业大会在美国内华达州拉斯维加斯闭幕,本届大会可谓精彩纷呈。今年已是这个以观影体验为主题的年度庆典活动的第五个年头了,而假如没有 TI DLP Cinema® 芯片的发明,这种体验又会是怎样?

    虽然眼下全世界有118,000多家影院都采用了DLP Cinema芯片,但在1977 年,当德州仪器将其作为一个研究项目时,其初始阶段却是很不起眼的。十年之后,作为一名工程师在TI 开始其职业生涯的Larry Hornbeck博士发明了日后成为DLP Cinema芯片基础的数字微镜器件(DMD)。又过了十年,到了 1997 年,基于 DLP 技术的首款投影机样机在好莱坞与公众见面…

  • 嵌入式处理: 全方位详解——玩转德州仪器(TI)全新MSP432 MCU

    摘要:德州仪器(TI)的MSP430产品系列可谓是低功耗MCU的经典之作,然而TI近期推出的MSP432 MCU更是引起了业界的诸多关注。这款全新的产品将TI MSP430所具有的卓越特性引入到了ARM领域中,通过与Cortex-M0+相似的能耗来实现Cortex-M4F的全部性能,现在就让我们一起来看看这款产品的全方位详解吧!

    不久前,德州仪器(TI)宣布推出全新的超低功耗MSP432 MCU,也为我们揭开了这款微控制器平台的神秘面纱。

    相较于经典的MSP430,MSP432的命名方式到底代表什么含义呢?有人认为这是一款32位的MCU,也有人猜测这款产品集成了ARM® Cortex®内核。的确如此, TI正在将其低功耗MSP430所具有的卓越特性引入到ARM领域中。试想一下,能够同时拥有ARM Cortex-M4F内核的性能以及MSP430 MCU所具有的低功耗优势将是怎样一种前所未有的体验?凭借FPU引擎…

  • 汽车: 德州仪器参考设计推动汽车设计流程

        利用 TI 参考设计 推动您的汽车设计流程            蓝牙低功耗 (BLE) 无线连接在汽车市场不断吸引众多关注,这种连接技术可用于多种车载终端设备,通过替代昂贵和沉重的电缆线束来削减成本、降低重量和节省燃料。 为满足这种在汽车应用中使用 BLE 无线连接的高增长需求,德州仪器 (TI) 顺势而为,开发出 CC2541-Q1。

    这款产品是市场上首款汽车级无线 MCU,采用单芯片实现无线电功能和…
  • 工业: 智能城市,为下一代创造更美好的世界

    摘要:营养不良、洁净饮用水匮乏、能源短缺、交通和居住环境以及教育资源供应不足等挑战促进了智能城市的发展。智能科技的应用将帮助人们实现智能交通、智能住宅与楼宇、可代替能源以及互联生活,从而为我们的生活提供最大的便利,并为下一代创造一个更美好的世界。想了解TI为智能城市提供哪些解决方案?点击此处了解更多。

    智能城市是过去几年间多项举措相互融合、不断发展所演变出来的概念。如果我们看一看不断增长的城市人口和与之相关的可用资源,那么我们当前以及下一代的生活质量确实让人为之担忧。在全球范围内,有很多生活必需品都存在短缺现象,例如营养不良、洁净饮用水匮乏、能源短缺、交通和居住环境以及教育资源供应不足等。针对所有这些问题的解决方案都集中在了智能城市的发展方面。建设智能城市是一项全新举措,需要对现有的大都市进行全面的改革,或者在重要的城市周围建设新城镇,为生活提供最大的便利。几乎所有的发达国家和大多数发展中国家都在其拥有巨大人口数量的城市中研发智能科技…

  • 工业: 德州仪器为可再生能源的未来注入全新活力

    摘要:

    试想在未来的某一天,每个人都有机会使用到智能、廉价且绿色的能源。TI在创新方面做出的努力正在帮助这一愿景成为现实。目前,可再生能源在全世界能源消耗的总量中所占比例接近10%,其中包括水能、太阳能、风能、地热能和生物质能。

    在发展中国家,与可再生能源相关的市场、制造业和投资得到了进一步的扩大,而更加显而易见的是推动可再生能源的增长已不再是仅仅依靠少数几个国家。在国家政策的支持下,技术的持续进步、价格的下调以及融资的创新让可再生能源的价格越来越亲民,已经能够被全球范围内广大的消费者所接受。而可再生能源在越来越多的国家中也被认为是满足当前和未来能源需求的决定性因素。

    太阳能

    由于其零排放的特性以及不同于化石燃料所具有的价格波动或供货风险,太阳能是生产电能的最佳资源。太阳能光伏 (PV) 市场在2013年的装机容量已经接近39GW,在2014年达到40GW,预计2015年有望增长到大约54GW。目前,越来越多的地区已经能够看到市电同价的现场…