Other Parts Discussed in Thread: TPS61221, TPS61220EVM-319
帖子题目:tps61221效率问题

具体问题:社区会员fugui jiang在2013年8月26日,在电池管理板块针对TI的充电管理芯片tps61221提出了相关的疑问,请问使用TPS61221数据手册中的典型连接电路测试,输入1.5V左右电压,使能EN为0时,输出端有0.98V电压,不为0V?
实际应用中,输出电流12mA(3.3V)左右,输入端电流40mA(1.47V)左右,计算效率:(12*3.3)/(40*1.47)=67%左右,而参考数据手册,在这种应用情况下效率应>=80%,不知道是什么原因?在整个测试过程中效率在60%~80%之间,效率比数据手册中给出的要低。

帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/31170.aspx
积极参与的TI FAE: Kevin Chen1

从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(http://www.ti.com.cn/product/cn/ tps61221),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) tps61221是一款非常优秀的电源管理芯片,在具体应用中,

Q:使用TPS61221数据手册中的典型连接电路测试,输入1.5V左右电压,使能EN为0时,输出端有0.98V电压,不为0V?
实际应用中,输出电流12mA(3.3V)左右,输入端电流40mA(1.47V)左右,计算效率:(12*3.3)/(40*1.47)=67%左右,而参考数据手册,在这种应用情况下效率应>=80%,不知道是什么原因?在整个测试过程中效率在60%~80%之间,效率比数据手册中给出的要低。

A:
boost电路不工作的时候,输出电压=输入电压 - 二极管压降。关于损耗,首先请确保你测试的数据的精度没有问题;其次确认一下电感的DCR是否过大以及反馈电阻带来的损耗,此外注意一下PCB的布局布线,不合理的话可能引起损耗增加。
TPS61221参数
TPS61221参数与其他产品对比
TPS61221的WEBENCH的参数
TPS61221参数功能图
TPS61221的原理图
TPS61221参数曲线图
TPS61221参数曲线图
TPS61221参数曲线图
TPS61221的BOM
TPS61221的仿真
TPS61221仿真结果
TPS61221仿真结果
TPS61221的热仿真正面
TPS61221的热仿真反面
TPS61221的原理图
TPS61221参数曲线图
TPS61221参数
TPS61221的封装
TPS61221参数
TPS61221参数
TPS61221参数
TPS61221参数
TPS61221参数
TPS61221参数曲线
TPS61221参数曲线