This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何在 SysConfig 中更改 CLB 持续时间

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995779/tms320f28388d-how-to-change-clb-duration-in-sysconfig

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!  

1.是否可以通过 CCS 的 SysConfig 将仿真持续时间设置为50us 或更长时间?

如果可能、请告诉我具体的步骤。

2. 我对如何配置 CLB 有疑问。

我的配置 是在 FSM 后面设置计数器、计数器的输出返回到 FSM。

FSM → 计数 器→FSM

此配置方法是否有任何问题?

请告诉我 是否有任何限制、例如必须将 LUT 设置为计数器输出的后面。

3. 我想执行一个函数来输出相对于 CLB 中输入的延迟输出。

该设计使用以下模块进行仿真。

仿真结果如下。

仿真结果和实际操作是不同的。

我希望 CLB 始终以相同的偏差输出、但存在缺少某些波形的现象。

请告诉我如何消除这种现象。

 

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在逻辑块顶部的 SysConfig GUI 中的全局设置中、您可以更改时钟设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima
    感谢您回答问题1。

    问题2和问题3如何?

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.没有限制。 避免逻辑环路。

     硬件中的唯一限制是避免逻辑环路、并在 TRM 中提到了逻辑环路。

    看起来像输入采样。 信号作为输入、它是什么? 它来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="280106" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995779/tms320f28388d-how-to-change-clb-duration-in-sysconfig/3680621 #3680621]3. 看起来像输入采样。 信号作为输入、它是什么? 它来自哪里?

    我想使用 CLB 来配置输出、使其相对于输入具有延迟。

    ■3.0us 延迟设置

    ■1.5us 延迟设置

    我希望 CLB 始终以相同的偏差输出、但存在缺少某些波形的现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白。 什么是输入信号? 它来自 GPIO 吗? 它来自 ePWM 吗? 您是否启用了输入同步器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请启用同步器、并确保信号不会太快、CLB 同步器无法捕获。