Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8301
主题中讨论的其他部件:DRV8301,MOTORWARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我是本环境的新员工,请帮助我解决下面提到的情况。
用于为DRV8301启动过程实施[bootxldrv8301_RevB\F28x\f2806xM\projects\ccs5\proj_lab05d]。2806。 已成功导入并生成项目。
之后,我遵循了[目标配置设置],以刷新到目标TMS320F2.8069万M。
1) Connection-Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头
2)器件- TMS320F2.8069万M
在这种情况下,测试连接TMS320F2.8069万M而不连接到DRV8301,JTAG DR和IR测试成功,而当我们将DRV8301与TMS320F2.8069万M JTAG DR和IR测试连接时,JTAG DR和IR测试失败。 您能帮您解决这个问题吗?
此测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF执行测试。
扫描测试:1,跳过:0,失败:0
使用0x0万执行测试。
测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。
测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
实用程序现在只报告失败测试的计数。
扫描测试:2,跳过:0,失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3,跳过:0,失败:2
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:3
使用0x5533CCAA执行测试。
扫描测试:5,跳过:0,失败:4
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:5
某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。
JTAG IR完整性扫描测试失败。
——— [在JTAG DR上执行完整性扫描测试]------------------
此测试将使用64个32位字的块。
此测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF执行测试。
扫描测试:1,跳过:0,失败:0
使用0x0万执行测试。
测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。
测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
实用程序现在只报告失败测试的计数。
扫描测试:2,跳过:0,失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3,跳过:0,失败:2
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:3
使用0x5533CCAA执行测试。
扫描测试:5,跳过:0,失败:4
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:5
某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。
JTAG DR完整性扫描测试失败。
[结束:Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头_0]
3)如何获取-德州仪器(TI) XDS100v2 USB仿真器探头/C28xx,而不是德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头, 是否有任何仿真器软件包支持?此 仿真软件包6.0。504.4 已安装,即使我们连接目标,它始终显示以下错误。 如何纠正此错误?
连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。
(仿真软件包6.0 .504.4)
尽管如此,当我们使用调试选项时,它会进入调试模式,但表达式中的值已加载错误。
有时,值也会被加载,但从DRV8301发出的信号未传输至BLDC电机,电机未运行,不知道发生了什么情况??
提前表示感谢,如果您能帮助解决此问题,我们将非常感谢您,
此致,
Chandrasekar P.