This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万M:当代码闪烁TMS320F2.8069万M并与DRV8301连接时,BLDC电机未运行。

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582191/ccs-tms320f28069m-bldc-motor-is-not-running-when-the-code-is-flashes-tms320f28069m-and-interfaced-with-drv8301

部件号:TMS320F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:DRV8301,MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,  

我是本环境的新员工,请帮助我解决下面提到的情况。

用于为DRV8301启动过程实施[bootxldrv8301_RevB\F28x\f2806xM\projects\ccs5\proj_lab05d]。2806。 已成功导入并生成项目。  

之后,我遵循了[目标配置设置],以刷新到目标TMS320F2.8069万M。

1) Connection-Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头

2)器件- TMS320F2.8069万M

在这种情况下,测试连接TMS320F2.8069万M而不连接到DRV8301,JTAG DR和IR测试成功,而当我们将DRV8301与TMS320F2.8069万M JTAG DR和IR测试连接时,JTAG DR和IR测试失败。 您能帮您解决这个问题吗?  

 


此测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF执行测试。
扫描测试:1,跳过:0,失败:0
使用0x0万执行测试。
测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。
测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
实用程序现在只报告失败测试的计数。
扫描测试:2,跳过:0,失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3,跳过:0,失败:2
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:3
使用0x5533CCAA执行测试。
扫描测试:5,跳过:0,失败:4
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:5
某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

JTAG IR完整性扫描测试失败。

——— [在JTAG DR上执行完整性扫描测试]------------------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF执行测试。
扫描测试:1,跳过:0,失败:0
使用0x0万执行测试。
测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。
测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
实用程序现在只报告失败测试的计数。
扫描测试:2,跳过:0,失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3,跳过:0,失败:2
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:3
使用0x5533CCAA执行测试。
扫描测试:5,跳过:0,失败:4
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:5
某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

JTAG DR完整性扫描测试失败。

[结束:Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头_0]

3)如何获取-德州仪器(TI) XDS100v2 USB仿真器探头/C28xx,而不是德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头, 是否有任何仿真器软件包支持?此  仿真软件包6.0。504.4 已安装,即使我们连接目标,它始终显示以下错误。 如何纠正此错误?

连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。
(仿真软件包6.0 .504.4)

尽管如此,当我们使用调试选项时,它会进入调试模式,但表达式中的值已加载错误。  

有时,值也会被加载,但从DRV8301发出的信号未传输至BLDC电机,电机未运行,不知道发生了什么情况??

提前表示感谢,如果您能帮助解决此问题,我们将非常感谢您,

此致,

Chandrasekar P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您将LunchPAD与板载仿真器配合使用,则无需更改JTAG连接的任何内容,德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头是正确的配置。 请检查DRV8301和LunchPAD电源是否正常,并确认USB驱动程序是否正常。
    请参阅实验室用户指南,要运行lab05d,应在用户中识别并填充电机惯性值。h,此过程可在实验5c - InstaSPIN-运动惯性识别中完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Yanming:

    我们已经检查了电源,并与另一个电源进行了检查。 它工作正常,一些错误的连接也得到纠正,然后电机旋转。

    请告诉我!! 我们可以在DRV8301 user.h中为Motorware驱动程序更改的所有参数是什么

    如何在user.h中更改PWM信号和负载参数