Part Number: LM2902
Hi E2E,
我们在使用LM2902DR过程中遇到一个奇怪的问题:
该问题涉及到芯片的PIN8~10, the No.3 Amp。如下表所示,VIN+和VIN-和OUT都是DC信号,放大倍数48倍。
似乎该片LM2902DR的PIN9内部存在3.7mV左右的电压值,并不是0mV。可是在PIN10输入为0mV时这个3.7mV的值又不会生效?
| VCC=12V单电源 | |||||
| PIN10 | 0mV | 2.3mV | 3.7mV | 3.9mV | 12.5mV |
| PIN9 | 0mV | 0mV | 0.1mV | 0.2mV | 0.2mV |
| PIN8 | 0mV | 0.1mV | 0.1mV | 10mV | 409mV |

请帮忙解答一下这个疑惑,谢谢!