我依照文档所示电路使用Tina仿真,请问这个输出噪声对吗?
以下是我的仿真文件。
您好,
这个结果是合理的。
预计输出噪声会随着频率的增加而减少,因为闭环增益在频率上下降。当闭环增益降低时,输出处看到的噪声放大也会减少。如果我们在输出噪声曲线上取一个特定频率的点,并用该频率下的闭环增益值进行除法,我们应该能得到输入噪声值。
示例:
1) 在增益与频率曲线上找到-3dB点:-3dB点出现在约17.41kHz的频率,值为56.98dB或706.32 V/V。
2) 找到-3dB频率下的输出噪声值:输出噪声值为1.39uV/rtHz。
3) 将输出噪声除以增益:
4): 与输入噪声图进行比较: