This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

JFE2140: 请问根据SBOA563文档设计的超低噪声前置放大器输出噪声大概是多少nv/√Hz?

Part Number: JFE2140


我依照文档所示电路使用Tina仿真,请问这个输出噪声对吗?

以下是我的仿真文件。

JFE2140.TSC

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 好的,期待您的回复

  • 您好,

           电路有一个小错误。请参考下面红色部分纠正了电压分配连接。

           除此之外,电路设置正确。

          4604.JFE2140.TSC

       

  • 您好,我观察该电路的输出噪声频谱密度图,随着频率增大输出噪声接近于0,这是正常的吗?据我个人浅显的认知,许多低噪声电路的输出噪声会随着频率的增大维持在较低的水平。期待您的回复!

  • 收到,感谢您的回复!

    另外,我观察到该电路输出噪声频谱密度随频率增大接近于0,请问这正常吗?

    根据我浅显的认知,许多低噪声放大器的输出噪声频谱密度随频率增大维持在较低值。

    期待您的回复,感谢!

  • 您好,

         这个结果是合理的。

         预计输出噪声会随着频率的增加而减少,因为闭环增益在频率上下降。当闭环增益降低时,输出处看到的噪声放大也会减少。如果我们在输出噪声曲线上取一个特定频率的点,并用该频率下的闭环增益值进行除法,我们应该能得到输入噪声值。

       示例:

       1) 在增益与频率曲线上找到-3dB点:-3dB点出现在约17.41kHz的频率,值为56.98dB或706.32 V/V。

       2) 找到-3dB频率下的输出噪声值:输出噪声值为1.39uV/rtHz。

       3) 将输出噪声除以增益:

       4): 与输入噪声图进行比较: