Original question:
您好,关于LM324DR的使用问题。
现象1.单独测试差分放大部分,采集正常;(只焊接相关差分采集、系统电压部分)
2.测试完整的单板,充电电流2.7A,采集异常,采集电压0.89V
请问这是什么原因影响的,麻烦尽快回复
您好
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
24V锂电池放电口处于常接状态,采集充电口充电电流状态,充电电流2.7A
以下是我的即时想法,以便尽快给您回复:
1) 电源电压是多少? 2) 这可能不稳定,你能在移除C21的情况下重复吗?3) 所有设备都会发生这种情况吗?你是说这是一种现象,这是否意味着它在较低的电流下正常工作?
这些答案可以帮助我们朝着正确的方向前进。