2-BTL设置,做了2块板。
音量在60%以下4个通道均正常。
音量开到60%以上CD通道就保护无声,AB通道继续开大音量也正常。
需要断电重启后才能恢复C、D通道的输出。
在论坛上发现有几个同我一样的问题的帖子,但是没有看到有解决办法,能否提供支持以解决问题?
之前做过几版(两路PVDD上只有4个1uF,没有大的电解电容),音量开到最大测试都没有问题,客户希望我们在PCB的PVDD引脚处增加了2个4700uF电容。
这一版是基于以前的电路和PCB设计,只是在PVDD引脚处增加了2个4700uF电容,因为之前完整的测试过,这个新版我们在测试的时候没有将音量调到最大,到客户处确认才发现音量不能开到最大。
我们经过测试,AB、CD通道都接音箱,音量开60%以上时,AB通道正常,CD通道保护。
AB通道接音箱,CD通道空载,音量在60%以上CLIP_OTW就会出现低电平,但是不会触发保护,AB通道会正常工作,哪怕音量开到100%也不会保护。
CD通道接音箱,AB通道空载,音量在60%以上CLIP_OTW就会出现低电平,CD通道进入保护。
将增加的2个4700uF/100V的电容拆掉,故障依旧。
OC_ADJ电阻为22K, FREQ_ADJ电阻为30K。
使用电源为金升阳LOF750-20B48,48V/750W,音箱为4Ω/300W×2。
将电压调整为52V时,故障现象没有改变。电源更换为32V/750W ,音量约开到40%位置CD通道即保护。
更换输出滤波的电感电容和EVM一致,故障依旧。
更换输入差分信号,AB和CD对换,故障依旧在CD通道,看来与信号输入无关。信号输入的10uF电容更换为无极电容,故障依旧。
看到论坛有加大BST电容的建议,尝试加大到47nF/100nF,无改善,加大到470nF后芯片无输出, FAULT和CLIP-OTW均为0.
客户在催着解决问题,5000片板子待生产,愁啊。。。。。