TPA3255: 设计的TPA3255功放板,开大音量到60%时C、D通道保护,AB通道正常,需要断电重启才能恢复。

Part Number: TPA3255
Other Parts Discussed in Thread: OPA1612

    2-BTL设置,做了2块板。

    音量在60%以下4个通道均正常。

    音量开到60%以上CD通道就保护无声,AB通道继续开大音量也正常。

    需要断电重启后才能恢复C、D通道的输出。

    在论坛上发现有几个同我一样的问题的帖子,但是没有看到有解决办法,能否提供支持以解决问题?

  • 如有需要,可以私下提供设计文件以帮助我解决问题,谢谢各位!

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。


  •     之前做过几版(两路PVDD上只有4个1uF,没有大的电解电容),音量开到最大测试都没有问题,客户希望我们在PCB的PVDD引脚处增加了2个4700uF电容。
    这一版是基于以前的电路和PCB设计,只是在PVDD引脚处增加了2个4700uF电容,因为之前完整的测试过,这个新版我们在测试的时候没有将音量调到最大,到客户处确认才发现音量不能开到最大。

        我们经过测试,AB、CD通道都接音箱,音量开60%以上时,AB通道正常,CD通道保护。
        AB通道接音箱,CD通道空载,音量在60%以上CLIP_OTW就会出现低电平,但是不会触发保护,AB通道会正常工作,哪怕音量开到100%也不会保护。
        CD通道接音箱,AB通道空载,音量在60%以上CLIP_OTW就会出现低电平,CD通道进入保护。

        将增加的2个4700uF/100V的电容拆掉,故障依旧。

        OC_ADJ电阻为22K, FREQ_ADJ电阻为30K。
        使用电源为金升阳LOF750-20B48,48V/750W,音箱为4Ω/300W×2。

        将电压调整为52V时,故障现象没有改变。电源更换为32V/750W ,音量约开到40%位置CD通道即保护。

        更换输出滤波的电感电容和EVM一致,故障依旧。
        更换输入差分信号,AB和CD对换,故障依旧在CD通道,看来与信号输入无关。信号输入的10uF电容更换为无极电容,故障依旧。

        看到论坛有加大BST电容的建议,尝试加大到47nF/100nF,无改善,加大到470nF后芯片无输出, FAULT和CLIP-OTW均为0.

        客户在催着解决问题,5000片板子待生产,愁啊。。。。。

  • 如有需要,可以私下发送设计文件给您帮助我解决问题,感谢!

  • 我在论坛私信了您,您可以发给我

  • 设计文件已发送,谢谢!

  • 感谢分享所有调试步骤,我在审阅原理图/布局时想确认几点:
    该电路板的先前版本没有问题,唯一更改的是PVDD上的两个去耦电容?
    你是否尝试过将一块新的集成电路(IC)换到板子上,看看问题是否依然存在?

  • 使用先前没有问题的板子上的IC移植,一样的故障。

  • 还有几件事要确认:
    AB通道是否会在一段时间后触发以最大音量播放的保护?
    是否正在使用散热器?
    此版本与上一版本之间是否有物料清单更改?布局也有变化吗?
    IC的测试是否都来自同一批次?


  • 1、AB通道是否会在一段时间后触发以最大音量播放的保护?    AB通道一直以最大音量播放不会保护。CD通道超过60%立即保护。
    2、是否正在使用散热器?      有使用足够的散热器,确认散热不会成为问题。
    3、此版本与上一版本之间是否有物料清单更改?布局也有变化吗?       物料清单没有更改,增加了2个4700uF电容,要连接电容脚的焊盘,PVDD供电线路布线有更改。ABCD4个通道输出走线加长了,4个输出电感往下挪了35mm,PCB加长了35mm  ,其他没有变动.
    4、IC的测试是否都来自同一批次?      IC芯片是同一批次,同一卷料。

    另外我做过一些改变试图解决问题:

    1、使用8Ω的扬声器,音量开到最大无问题。

    2、运放单端转差分的信号输入脚(OPA1612的3脚)并联一个10K电阻到地(原先是100K),可以开到最大了,不会保护,但是输出功率变小了,这不是解决问题的办法。

    3、INPUT_A、B、C、D、各串联100Ω电阻、100pF到地,然后输入芯片,音量能开到80%,超过80%AB 通道无问题。C、D通道依然会保护。

    4、我现在OPA1612的3脚并联了一个30K电阻到地(原先是100K),NPUT_A、B、C、D、各串联100Ω电阻、100pF到地,然后输入芯片,音量开到最大不会保护。输入1KHz 正弦波,4Ω电阻做负载,测得最大输出功率为212W,这和315W差距太大了。

    是否还有其他的办法能够做到最大输出功率达到280W(客户的最低要求)不会保护?

  • 快速检查以排除IC的任何问题,可以订购一些新样品并交换它们以再次检查功能。
    关于之前播放最大音量时没有出现问题的测试的几个问题:
    是否使用了相同的扬声器?
    音频输入是否与当前测试相同?
    电流测试:
    清除故障是否会解决问题,还是会一直锁定?
    这种情况是发生在多个板上还是只发生在一个板上?
    这种行为在没有连接负载的情况下也会发生吗?

  • 感谢您的回复!

    关于您提出的问提,我一一进行了验证:

           购买了新的样品进行验证,换到之前的板上不会保护,新的板才会保护。
    关于之前播放最大音量时没有出现问题的测试的几个问题:
    1、是否使用了相同的扬声器?   

          和之前测试是相同的扬声器,并且BTL两个输出使用的是同样的扬声器。
    2、音频输入是否与当前测试相同?   

        音源输入是同样的信号,或者是同一个音源。
    电流测试:
    3、清除故障是否会解决问题,还是会一直锁定?   

          清除故障不会解决问题,需要断电才能恢复。
    4、这种情况是发生在多个板上还是只发生在一个板上?   

          现在贴了10片板,这种情况发生在所有的板上,不是个例。
    5、这种行为在没有连接负载的情况下也会发生吗?   

          空载的情况下不会发生。