您好,我在测试OPA354的指标时碰到了一些问题,数据手册中定义了-3dB带宽以及-0.1dB平坦度的指标,都是在G=1或者G=2的闭环增益下测试的。但我在测试中发现在G=1或G=2的增益下,随着输入信号频率增加,输出信号的幅值反而呈现出增加的趋势,在超过某一频率后才开始下降。这和常规意义上的运放的增益-频率曲线趋势似乎不太吻合,想知道这个原因是什么
您好
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
这是一种奇怪的行为,除非你的上限负载>5.6pF,没有串联的隔离电阻器。
您正在测试OPA354 EVM吗?G=2时使用的Rf、Rg值是多少?o/p的上限载荷是多少?o/p信号的增加是多少?低于2%吗?0.1dB转换为~2.3%