Other Parts Discussed in Thread: OPA365,
老师们好,我在使用OPA365作为辅助运放对LM158进行测试,在实际测试时,如测量AOL时,辅助运放和被测运放的输出的电压是三角波。是因为辅助运放选型不当吗,如果选型不当有什么推荐的,选型的逻辑是什么,或者说还是pcb板设计有问题。感谢大佬回复
感谢老师您的用心回复,我将电容从opa365同相输入端连接到OPA365的输出端,是想进行密勒积分补偿,这反而会导致不稳定吗,对于您的问题回复分别是
1、两个运算放大器的电源值分别为±15v与±2.5v
2、lm158处于反相配置,h6为排针能让我选择接地或者输入共模电压
3、vic即为输入共模电压值可能值为数据手册中 (V–) ——(V+) – 1.5,vref我是用来测试AOL,接入信号源 +VREF,则被测器件输出电压 VO1=-VREF,VL1=-(1+RF/RI)*(VREF/AOL)+(1+RF/RI)*(VOS+IOS*RI) ;接入信号源-VREF,则 VO2=+VREF。VL2=(1+RF/RI)*(VREF/AOL)+(1+RF/RI)*(VOS+IOS*RI)。两电压求 差得:VL2-VL1=2*(1+RF/RI)*(VREF/AOL) 可能值为10V或是其他
4、或许我的图没有表达清楚,下图或许能更好的表达我的连接方式 ,上面原理图中电阻r6和r7可以让我选择是单运放测试还是多运放,r2和r3可以让我将其在同样位置换成电容用电容法对ib和ios进行测量(论坛中Wayne Xu老师的分享运放参数的详细解释和分析-part2,如何测量输入偏置电流Ib,失调电流Ios(建议置顶) - 放大器论坛 - 放大器 - E2E 设计支持)


再次感谢您的阅览与回复