我们目前正在使用LMH6551OPA,想咨询一下原理相关问题相关问题。规格书单端转差分原理如下图,
Q1:对于条件Rm<<Rg,因两个电阻串联,实际设计中该如何对Rm与Rg作出区分,比如Rm为0R时,是不是默认Rg成了Rm。
Q2:当Rm与Rg不符合Rm<<Rg时,右图所示R16、R21,Av等参数有无计算公式。
Q3:Rs参数为前端信号源内阻吗?
Q4:Vcm参数,Vcm按右图所示接入输入参考是否可行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们目前正在使用LMH6551OPA,想咨询一下原理相关问题相关问题。规格书单端转差分原理如下图,
Q1:对于条件Rm<<Rg,因两个电阻串联,实际设计中该如何对Rm与Rg作出区分,比如Rm为0R时,是不是默认Rg成了Rm。
Q2:当Rm与Rg不符合Rm<<Rg时,右图所示R16、R21,Av等参数有无计算公式。
Q3:Rs参数为前端信号源内阻吗?
Q4:Vcm参数,Vcm按右图所示接入输入参考是否可行。
Q1:对于条件Rm<<Rg,因两个电阻串联,实际设计中该如何对Rm与Rg作出区分,比如Rm为0R时,是不是默认Rg成了Rm。
图中使用了一对Rf和一对Rg,当引入阻抗匹配电阻RT后,为了平衡FDA两条反馈路径上的电阻,引入了Rm。另外一种情况,如果引入一对Rf和一个单独的Rg(同相端),可以将Rm和Rg(反相端)看作一个电阻R’,那么保证Rt和源内阻Rs的并联再加上Rg等于R’, FDA的输出结果仍然是对称的。因此,Rm与Rg串联也好,单独一个Rg也好,只要保证FDA电阻平衡,都可以实现对称的输出结果。
实际中,保证电阻平衡且有合适阻值电阻选择,可以从这两方面着手考虑Rm的存在与否。下面这个EXCEL表格可以供你参考,它给出了考虑阻抗匹配的FDA各个电阻的理论准确计算结果。实际情况不同精度的电阻会导致输出结果存在偏差。
Q2:当Rm与Rg不符合Rm<<Rg时,右图所示R16、R21,Av等参数有无计算公式。
可以参考Excel表格.
Q3:Rs参数为前端信号源内阻吗?
是
Q4:Vcm参数,Vcm按右图所示接入输入参考是否可行。
可以