PGA309评估板,传感器信号:1.1mV/V, 阻抗:1K
一、设置电压输出0.5V-4.5V ,输出信号很稳定,线性非常好;
当设置为XTR117+PGA309 电流输出时,VEXC供电只能选择2.13V,然后换掉PGA309和XTR117之间的电阻为10K+3K,另外一个补偿电流的电阻为2.5M,然后用PGA309EVM标定之后可以4-20mA,但是跳动特别大,最大在几百个uA;麻烦问一下这个可能是什么地方引起的啊?
二、假如传感器信号:1.1mV/V,阻抗0.7K,这个需要怎么设置才能出来4-20mA啊?