该滤波电路为300KHz两级带通滤波器,单级的Q值较高,按照理论计算增益应该固定为2,但是实际测试过程中发现增益为1以下,现在怀疑是不是跟运放有关。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该滤波电路为300KHz两级带通滤波器,单级的Q值较高,按照理论计算增益应该固定为2,但是实际测试过程中发现增益为1以下,现在怀疑是不是跟运放有关。

kerwin
你好!
能否提供更详细的信息:
1、电路中option的地方都是怎么连接的?
2、信号是加在哪里?如何测试的?
1:幅值正负2V的正弦波加在R34(0欧姆)端输入,R37断开,测试R44(0欧姆)的输出信号。
2:R54、R55为0欧姆的电阻。测试DIS引脚。
3:其他option电阻用于匹配前面经过计算要求的4.87K、5.36K、5.23K等不常见阻值的电阻。
结果从R44端测得的信号幅值为正负500mv。中心频率正常:300Khz。带宽2KHz左右,Q值较高。如果将R52,R53阻值调低10-100K欧姆,Q值降低,增益上升。
你好!
这种现象是正常的,当Q值过高的时候,dual amplifier band pass filter 的谐振点增益会随Q值增加而下降。
这是Band-Pass Fliege Filter的仿真,使用理想放大器模型。典型地,当R1 = 10kOhm时,谐振点增益为6dB :
另外,当两个 Band-Pass Fliege 级联,由于元件差异,两个Fliege的中心频率会有差异。级联后,由于中心频率的不一致也会导致谐振频率点的增益下降。因此,应当让两个级联的 Fliege 元件尽可能一致。
实际测试过程中我将R1改小,甚至低至1K,增益还是无法调到0db(估算)以上,经过反复测试增益都是在-10dB以下。
是否应将R2 R3的阻值统一,目前实际电路中等效R2 R3电阻的阻值不等
一般情况令 Rf = R2 = R3,R4 = R5, Cf = C1 =C2;
则: fc = 1/ (2pi*Rf*Cf); Q = R1/RF;
对于理想运算放大器, R4 R5 的值不关键。
另外,在单测一级 Fliege 的情况下, 即断开R49。 同时减小电路中电阻 Rf 的阻值的数量级, 增大 电容 Cf 的数量级保证fc不变, 并且减小R1保证Q不变。看看效果如何?
exp,
不是的, 只要保证R4 = R5 即可。 当R4 = R5, 传函中即可消掉R4 R5这两项,从而跟R4 R5 无关。