This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这应该是技术文档里面的电路图 基本是照搬吧。。。二极管那个是在自己找原因时改的 截图时忘记还原了 然后就是说在仿真时提示opa695 out宏中的任何一个插脚都不匹配 不理解 可能我在门禁那端的输入输出我没仔细看文档所以有错 但是也不应该这种错误吧。。。
还有就是这个电路图的理解问题 opa820是起比较器作用对吗 然后 那么vf输入的是什么电压 是要控制增益大小的界限 然后opa820端输出的是正负供电的电压吧? 那么对Vg的控制是怎么实现的 从而实现闭环控制
AGC电路OPA820那部分的原理是获得输出的峰值,然后调节VCA820的放大倍数。起到AGC的功能。
首先,OPA820用作比较器,比较VCA810输出电压和设置的电压。当Vo大于预设置电压Vr,OPA820输出摆向OPA820的VCC,二极管正向偏置,给电容CH充电,这个正向增加的电压趋势将会使VCA810的控制电压上升,导致其增益下降,输出下降。R3和CH决定了这个过程的时间常数,即AGC的修正时间。在其修正时间内,V-通过R1将电容CH的电压向反方向修正,增加VCA810的增益。这个过程的时间常数由R1/R2/CH共同确定。
R2和R1分压,限制最大的加在CH上的反向电压,这个限制,可以有效保护VCA810AGC电路的输入过载问题。
电容CC和R4是相位补偿的,但是这个相位补偿具体怎么工作的呢?
那么,是不是说这个V-应该在-4V以内?因为VCA810的控制电压只能在0~-2V之间。
AGC电路OPA820那部分的原理是获得输出的峰值,然后调节VCA820的放大倍数。起到AGC的功能。
首先,OPA820用作比较器,比较VCA810输出电压和设置的电压。当Vo大于预设置电压Vr,OPA820输出摆向OPA820的VCC,二极管正向偏置,给电容CH充电,这个正向增加的电压趋势将会使VCA810的控制电压上升,导致其增益下降,输出下降。R3和CH决定了这个过程的时间常数,即AGC的修正时间。在其修正时间内,V-通过R1将电容CH的电压向反方向修正,增加VCA810的增益。这个过程的时间常数由R1/R2/CH共同确定。
R2和R1分压,限制最大的加在CH上的反向电压,这个限制,可以有效保护VCA810AGC电路的输入过载问题。
我在仿真的时候也遇到了提问者的问题,作者您解释的由VCA810和OPA820构成的模拟AGC电路让我受教了,但仿真ERC提示“TLD插脚:Out元件宏中的任何一个
插脚都不匹配”,这是什么意思,怎么解决的?