This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于vca820的agc电路原理问题还有tina仿真

Other Parts Discussed in Thread: OPA695, OPA820, VCA810

 这应该是技术文档里面的电路图  基本是照搬吧。。。二极管那个是在自己找原因时改的  截图时忘记还原了 然后就是说在仿真时提示opa695  out宏中的任何一个插脚都不匹配  不理解 可能我在门禁那端的输入输出我没仔细看文档所以有错  但是也不应该这种错误吧。。。    还有就是这个电路图的理解问题    opa820是起比较器作用对吗  然后 那么vf输入的是什么电压   是要控制增益大小的界限    然后opa820端输出的是正负供电的电压吧?  那么对Vg的控制是怎么实现的 从而实现闭环控制

  • AGC电路OPA820那部分的原理是获得输出的峰值,然后调节VCA820的放大倍数。起到AGC的功能。

    首先,OPA820用作比较器,比较VCA810输出电压和设置的电压。当Vo大于预设置电压Vr,OPA820输出摆向OPA820的VCC,二极管正向偏置,给电容CH充电,这个正向增加的电压趋势将会使VCA810的控制电压上升,导致其增益下降,输出下降。R3和CH决定了这个过程的时间常数,即AGC的修正时间。在其修正时间内,V-通过R1将电容CH的电压向反方向修正,增加VCA810的增益。这个过程的时间常数由R1/R2/CH共同确定。 

    R2和R1分压,限制最大的加在CH上的反向电压,这个限制,可以有效保护VCA810AGC电路的输入过载问题。 

    电容CC和R4是相位补偿的,但是这个相位补偿具体怎么工作的呢? 

    那么,是不是说这个V-应该在-4V以内?因为VCA810的控制电压只能在0~-2V之间。

     

  • AGC电路OPA820那部分的原理是获得输出的峰值,然后调节VCA820的放大倍数。起到AGC的功能。

    首先,OPA820用作比较器,比较VCA810输出电压和设置的电压。当Vo大于预设置电压Vr,OPA820输出摆向OPA820的VCC,二极管正向偏置,给电容CH充电,这个正向增加的电压趋势将会使VCA810的控制电压上升,导致其增益下降,输出下降。R3和CH决定了这个过程的时间常数,即AGC的修正时间。在其修正时间内,V-通过R1将电容CH的电压向反方向修正,增加VCA810的增益。这个过程的时间常数由R1/R2/CH共同确定。 

    R2和R1分压,限制最大的加在CH上的反向电压,这个限制,可以有效保护VCA810AGC电路的输入过载问题。 

  • 我在仿真的时候也遇到了提问者的问题,作者您解释的由VCA810和OPA820构成的模拟AGC电路让我受教了,但仿真ERC提示“TLD插脚:Out元件宏中的任何一个

    插脚都不匹配”,这是什么意思,怎么解决的?