这应该是技术文档里面的电路图  基本是照搬吧。。。二极管那个是在自己找原因时改的  截图时忘记还原了 然后就是说在仿真时提示opa695  out宏中的任何一个插脚都不匹配  不理解 可能我在门禁那端的输入输出我没仔细看文档所以有错  但是也不应该这种错误吧。。。
这应该是技术文档里面的电路图  基本是照搬吧。。。二极管那个是在自己找原因时改的  截图时忘记还原了 然后就是说在仿真时提示opa695  out宏中的任何一个插脚都不匹配  不理解 可能我在门禁那端的输入输出我没仔细看文档所以有错  但是也不应该这种错误吧。。。 还有就是这个电路图的理解问题    opa820是起比较器作用对吗  然后 那么vf输入的是什么电压   是要控制增益大小的界限    然后opa820端输出的是正负供电的电压吧?  那么对Vg的控制是怎么实现的 从而实现闭环控制
   还有就是这个电路图的理解问题    opa820是起比较器作用对吗  然后 那么vf输入的是什么电压   是要控制增益大小的界限    然后opa820端输出的是正负供电的电压吧?  那么对Vg的控制是怎么实现的 从而实现闭环控制