Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210
1.用opa4340搭建高阻采样电路,目前发现PCS内的交流继电器两侧的电压采样差异效果差异很大。如下图所示,这是DSP的采样波形记录。可以看到电网侧采样波形畸变较大,波形上有很多坑。逆变器侧波形比较平滑。
该问题造成PCS运行电流畸变,没有操作IGBT运行时,没有干扰;



2.采样板的地和电容中点用1Ml连接的;
3.请问有哪些可能会导致这些干扰;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.用opa4340搭建高阻采样电路,目前发现PCS内的交流继电器两侧的电压采样差异效果差异很大。如下图所示,这是DSP的采样波形记录。可以看到电网侧采样波形畸变较大,波形上有很多坑。逆变器侧波形比较平滑。
该问题造成PCS运行电流畸变,没有操作IGBT运行时,没有干扰;



2.采样板的地和电容中点用1Ml连接的;
3.请问有哪些可能会导致这些干扰;
您好,
很抱歉没有明白您的应用情况,请澄清以下几点:
1、关于两个波形,电网线电压采样值和逆变线电压采样值分别是采样的哪里的信号?采样电路是否一样?都是使用opa4340搭建的采样电路吗?
2、上面两附图波形分别对应附图中交流继电器两侧的电压采样吗?
3、
没有操作IGBT运行时,没有干扰;
您的意思是上述电网线电压采样异常可能与IGBT的运行有关?或者您这里想表达什么意思?
4、
2.采样板的地和电容中点用1Ml连接的;
3.请问有哪些可能会导致这些干扰;
您可以附上完整的电路图吗?
您是否有办法测量opa4340输入端的信号波形?看下电网线电压采样值中的干扰是来自信号源还是opa4340后端输出信号链?