This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA241A-Q1: 应用咨询

Part Number: INA241A-Q1
Other Parts Discussed in Thread: INA241A

HI all:请教一个问题:我图片2里面这个用INA241A5-Q1搭建的电路的Vout,是按照图片1里这个公式计算吗?还是直接Vout= I× RSENSE × G就可以,谢谢1.zip

  • 您好,

    是的,按照图片1里这个公式计算,公式里(Vref1+Vref2)/2的值是Vs/2,即供电电压的中间值,在您的应用中Vs=3.3V,那么(Vref1+Vref2)/2的值是1.65V

    另外,建议去掉输出端的电容C824,因为 INA241A-Q1驱动容性负载的能力是有限的,不建议人为给INA241A 增加容性负载;或者使用隔离电阻 R808(非0值),使R808与C824形成低通滤波电路。

    同时注意被测回路要与放大器共地。

  • HI Amy:我看ina241a-q1数据手册里面的实例,是用Vout= I× RSENSE × G这个公式来计算Vout的,并没有加0.5*(Vref1+Vref2)。然后Vout=G*(Vin+ -Vin-)+0.5*(Vref1+Vref2)这个公式是 基准分压器精度测试电路( 图 8-2)附带的。我这个电路是用监控有源天线供电电流的,我很困惑两个公式的用途,可以的话请帮忙解答,感谢2.zip

  • 我看ina241a-q1数据手册里面的实例,

    您看的是哪个实例?

    REF1和REF2管脚是配置输出参考电压的,有好几种接法,电路图对应Figure 8-2   至Figure 8-9.,具体您可以看datasheet 8.4 Device Functional Modes章节。

    因为您的电路接法是datasheet 中 Figure 8-2.所以计算公式是上面公式1.

  • 图片的话,您可以直接粘贴在回复对话框,或者将图片文件拖入回复对话框,这样可以直接显示

  • HI Amy:请问我这个电路可不可以将REF1/REF2接地,按照Vout= I× RSENSE × G来计算输出电压?通过调整REF1/REF2的接法,来改变基准电压,对整个电路的作用是什么?谢谢

  • HI,Amy:附件是用INA241A5-Q1搭建的有源天线供电检测原理图。电流检测范围1-50mA,Rs=250mR,G=200。按照Vout= I× RSENSE × G计算,Voutmin=50mV(1mA),Voutmax=2.5V(50mA)。当供电电流为45mA时,Vout=2.25V。请帮忙检查电流检测部分原理图是否有问题点需要修改,谢谢0525.pdf

  • 请问我这个电路可不可以将REF1/REF2接地,按照Vout= I× RSENSE × G来计算输出电压?通过调整REF1/REF2的接法,来改变基准电压,对整个电路的作用是什么?谢谢

    可以的,那么将只能测量一个方向的电流,或者说不能测量双向的电流,输入端接线时注意输出端电压的变化方向。

    过调整REF1/REF2的接法,可以根据输入电流的摆动范围最大化的调节输出电压范围。

    下面截图红色线是电流的回路是吗?因为测量的是单向电流,差分输入极性为正,因此是没问题的,可以这样接。对下面彩色区域电路我不做讨论。

  • HI Amy:

    下面截图红色线是电流的回路是吗?

    是的,通过GPS_VCC_5V给有源天线供电。

    感谢你的解答,对我帮助很大

    Best Regards