This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA290: 负向电流是否对放大器性能有影响

Part Number: INA290
Other Parts Discussed in Thread: INA138

TI的专家们,你们好!

我需要一个电流检测电路来检测移相全桥电路的初级侧母线电流用于峰值电流模式控制。开关频率100kHz,因此初级电流频率为200kHz。考虑到钳位二极管导通造成的瞬变,可能需要一个相对高的带宽。现计划用INA290在高边对采样电阻取样后通过线性光耦送往DSP。由于母线电压为300V,INA290和线性光耦将由独立的5V隔离电源进行供电。

现在的问题是,移相全桥的母线电流是双向的,但INA290只支持单向的电流检测。对于负向的电流,我不需要知道它的值,但是关心这是否会对INA290造成负面影响,如:造成过载、导致运放输出级进入饱和影响带宽等?

期待您的解答。

  • 您好,

    INA290  bandwidth: 1.1 MHz应该满足您的要求,但是其最大输入共模电压到120V,在您的应用中母线电压为300V,因此使用高边采样 INA290  不能满足输入共模电压要求。

    对于负向的电流,我不需要知道它的值,但是关心这是否会对INA290造成负面影响,如:造成过载、导致运放输出级进入饱和影响带宽等?

    在有负向电流时,主要考虑此时输入信号的电压范围是否在INA范围内,如果在INA范围内就不会有过载、导致运放输出进入饱和等影响。

    您为什么需要高边对采样电阻采样?因此这需要高输入共模电压的放大器,TI没有这么高共模电压输入的运放推荐给您。

  • 您好,

    关于共模电压问题,这个电路系统里面接地比较复杂,我担心低端采样对地电位造成可能的影响,因此准备用高端采样。我的INA290计划采用独立隔离电源供电,电源正极连接到采样电阻,负极连接到INA290的地,因此输入共模电压只有5V,符合手册中的限制条件。

    关于负向电流问题

    https://e2echina.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/211160/ina290

    在这个帖子中提到,“如果应用负VSENSE,则设备将处于过载状态”,数据手册上只有在“1 Absolute Maximum Ratings”章节中指出输入差模电压应在-30V ~ +30V之间,没有指出推荐的工作条件,因此我感到困惑。

    感谢您的回答

  • 关于共模电压问题,这个电路系统里面接地比较复杂,我担心低端采样对地电位造成可能的影响,因此准备用高端采样。我的INA290计划采用独立隔离电源供电,电源正极连接到采样电阻,负极连接到INA290的地,因此输入共模电压只有5V,符合手册中的限制条件。

    这样好像被测回路就不再与INA290共地了。被测回路与INA290不共地是不可行的,因为这样输入共模电压就不能确保了,输入共模电压是以INA的地为参考点的。

    是的,这个帖子中描述的是正确的,与datasheet 中如下截图部分描述一致:

    “输入差模电压应在-30V ~ +30V之间”,您应该是指的下面绝对最大额定值表格中的,绝对最大额定值是保证芯片不被损坏的条件,不能保证设备工作在datasheet 所列电气特性中。

  • 下面链接中的方案看下,没准有适合您的:

    电流检测方案总结

  • 感谢!这样看INA290可能是不行了。现在计划用INA296,它是双向的,只是比较难订货。

    关于共模电压的问题,由于电源的存在,INA296的地对Vsen输入的共模电压大致和电源电压相等(电源正接Vsen-)。在TIDA-00332中,INA138也是通过齐纳二极管提供的一个对Vsen- 12V的浮动电源供电的,这个方案应该可行。